Nuovi riscaldatori a induzione SKF TIH …m.
La SKF ha recentemente presentato i nuovi riscaldatori a induzione TIH 210m,TIH 090m e TIH 070m.Grandi performance
Questi nuovi riscaldatori riducono i tempi di riscaldamento e i consumi di energia elettrica fino all’80% con una riduzione dei costi di riscaldamento dei cuscinetti fino al 70% rispetto ai riscaldatori tradizionali. Il riscaldatore a induzione TIH 210m, con una potenza massima di 10 kVA, riscalda da 20 a 110 °C in 20 minuti un cuscinetto di 210 kg; il TIH 090m, con una potenza massima di 6,4 kVA, riscalda da 20 a 110 °C in 20 minuti un cuscinetto di 90 kg mentre il TIH 070m, con una potenza massima di 3,6 kVA, riscalda da 20 a 110 °C in 20 minuti un cuscinetto di 70 kg. Queste eccezionali performance sono realizzabili grazie all’introduzione di una significativa innovazione: la bobina a induzione disposta all’esterno del corpo del riscaldatore che permette di avere la bobina perfettamente centrata rispetto al cuscinetto da riscaldare.
La SKF ha recentemente presentato i nuovi riscaldatori a induzione TIH 210m,TIH 090m e TIH 070m.Grandi performance
Questi nuovi riscaldatori riducono i tempi di riscaldamento e i consumi di energia elettrica fino all’80% con una riduzione dei costi di riscaldamento dei cuscinetti fino al 70% rispetto ai riscaldatori tradizionali. Il riscaldatore a induzione TIH 210m, con una potenza massima di 10 kVA, riscalda da 20 a 110 °C in 20 minuti un cuscinetto di 210 kg; il TIH 090m, con una potenza massima di 6,4 kVA, riscalda da 20 a 110 °C in 20 minuti un cuscinetto di 90 kg mentre il TIH 070m, con una potenza massima di 3,6 kVA, riscalda da 20 a 110 °C in 20 minuti un cuscinetto di 70 kg. Queste eccezionali performance sono realizzabili grazie all’introduzione di una significativa innovazione: la bobina a induzione disposta all’esterno del corpo del riscaldatore che permette di avere la bobina perfettamente centrata rispetto al cuscinetto da riscaldare.
Estremamente flessibili
I nuovi riscaldatori a induzione SKF sono anche estremamente flessibili, infatti, il TIH 210m, utilizzando i gioghi standard in dotazione, può riscaldare cuscinetti da foro 60 a 600mm e di peso fino a 300kg, mentre, il TIH 090m e il TIH 070m possono riscaldare cuscinetti da foro 20 a 400mm e di peso rispettivamente fino a 120 e 80kg. All’ampia flessibilità questi riscaldatori uniscono, in tutte le situazioni, un altissimo rendimento reso possibile dalla riduzione di potenza in quattro fasi che, a seconda delle dimensioni del cuscinetto da riscaldare e del giogo utilizzato, può essere impostata sul 20, 40,60,80 o 100% della potenza.
Affidabilità
Un’elettronica intelligente protegge la bobina e tutti i circuiti dal surriscaldamento assicurando a questi riscaldatori un’eccellente affidabilità sottolineata da SKF con tre anni di garanzia.
Sicuri e semplici da usare
Tutti e tre i modelli di questi riscaldatori sono dotati di: controllo di temperatura da 0 a 250°C tramite sonda magnetica, controllo a tempo da 0 a 60 minuti, temperatura cuscinetto preimpostata, smagnetizzazione automatica del pezzo e vano all’interno del corpo del riscaldatore per riporre i gioghi.