Nuovo Catalogo Generale SKF
La guida più completa ed aggiornata per la scelta e l’applicazione di cuscinetti volventi e prodotti correlati.SKF, fornitore leader di prodotti, soluzioni e servizi nel settore dei cuscinetti volventi e sistemi di tenuta, ha pubblicato una nuova edizione completamente rivista ed aggiornata del suo più importante manuale di riferimento per la progettazione delle applicazioni e la selezione dei prodotti. Considerato come il più completo ed autorevole testo di riferimento nel suo settore, il Catalogo Generale SKF include le specifiche tecniche dei cuscinetti standard e degli accessori offerti da SKF.
La guida più completa ed aggiornata per la scelta e l’applicazione di cuscinetti volventi e prodotti correlati.SKF, fornitore leader di prodotti, soluzioni e servizi nel settore dei cuscinetti volventi e sistemi di tenuta, ha pubblicato una nuova edizione completamente rivista ed aggiornata del suo più importante manuale di riferimento per la progettazione delle applicazioni e la selezione dei prodotti. Considerato come il più completo ed autorevole testo di riferimento nel suo settore, il Catalogo Generale SKF include le specifiche tecniche dei cuscinetti standard e degli accessori offerti da SKF.
Inoltre presenta informazioni tecniche molto dettagliate per assistere i progettisti nella definizione dei parametri necessari per ottimizzare le prestazioni del sistema di cuscinetti; sono state introdotte diverse innovazioni significative:
Un nuovo modello teorico per il calcolo dell’ attrito nei cuscinetti volventi e velocità di riferimento aggiornate
In questo nuovo modello di calcolo, tutti gli attriti derivanti dai diversi tipi di contatto tra i componenti del cuscinetto sono considerati; in particolare si usano quattro fonti di attrito: rotolamento, strisciamento, attrito delle tenute e del lubrificante.
Innovazioni significative sono state introdotte come la valutazione dell’effetto delle condizioni limite di lubrificazione, riduzione dello spessore del velo lubrificante in funzione della temperatura, gli effetti dei contatti metallo-metallo ed un nuovo modello di valutazione dell’attrito delle tenute.
Inoltre sono state sviluppate nuove formule che garantiscono una migliore coerenza con i dati sperimentali.
Sono stati introdotti nuovi valori di velocità di riferimento. Per ogni singolo cuscinetto sono state definite due velocità:
a) velocità ammissibile per il raggiungimento di equilibrio termico, basata sul nuovo modello di valutazione dell’attrito e sulla ISO 15312;
b) velocità massima praticamente ammissibile per un funzionamento corretto del cuscinetto.
Un nuovo modello per determinare la viscosità necessaria per una corretta lubrificazione
Il calcolo della viscosità necessaria per una corretta lubrificazione prende ora in considerazione la deformazione della rugosità superficiale nella zona di contatto, gli effetti della lubrificazione limite, l’effetto della temperatura sullo spessore del velo lubrificante, proprietà più accurate dei lubrificanti e nuove formule aggiornate per il calcolo dello spessore del velo lubrificante.
I nuovi diagrammi includono anche una scala speciale dedicata ai cuscinetti SKF EXPLORER.
Un nuovo metodo per valutare la durata di esercizio del grasso lubrificante dei cuscinetti
La teoria SKF della durata
Il nuovo Catalogo Generale SKF si basa sulla teoria della durata SKF, un metodo di previsione della durata teorica dei cuscinetti introdotta per prima da SKF nel 1989 e divenuta di fatto standard (ISO 281:1990/Amd 2:2000); questo metodo di calcolo permette di considerare l’evoluzione della tecnologia dei cuscinetti volventi nonché le reali condizioni applicative in termini di ciclo di carico, lubrificazione e contaminazione.
Aggiornamento della gamma completa di prodotti, soluzioni e servizi offerti da SKF
Sono stati completamente aggiornati gli elenchi dei cuscinetti attualmente inclusi nella gamma di prodotti SKF con alcune novità quali i cuscinetti Carb, SKF Eplorer, Soluzioni per applicazioni specifiche (ad esempio i cuscinetti Ibridi, Insocoat, per altissime temperature, NoWear, Solid Oil), Componenti Meccatronici (cuscinetti sensorizzati, unità Steer-By-Wire), SKF System Solutions (es. Copperhead, WindCon, BoMo, Smart Chock Unit, ConRo) cioè unità complete sviluppate da SKF per specifiche applicazioni quali macchine vibranti, ferrovie, applicazioni siderurgiche e generatori eolici.
E’ presente inoltre una sezione dedicata ai Servizi ed alle tecnologie offerti da SKF per l’ottimizzazione dell’affidabilità degli impianti industriali (Asset Efficiency Optimization).
Il nuovo Catalogo Generale SKF 5000 consiste di più di 1000 pagine a colori e sostituisce la precedente versione 4000 introdotta nel 1989 e stampata in più di un milione di copie in 16 lingue: siete pronti per un nuovo Best Seller?