Nuovo cuscinetto radente con rivestimento ceramico
La britannica AMPEP plc, consociata del Gruppo SKF, presenta sul mercato un nuovo cuscinetto radente autolubrificante con rivestimento ceramico. Grazie all’applicazione di un rivestimento ceramico brevettato sulla superficie esterna d’acciaio dell’anello interno, la durata del cuscinetto può essere addirittura triplicata.
La nuova tecnologia dell’AMPEP, azienda che produce e commercializza componenti per cellule d’aereo, è di particolare interesse per applicazioni quali il controllo del passo del rotore principale degli elicotteri, in quanto consente di aumentare sensibilmente gli intervalli di manutenzione.
I vantaggi della nuova tecnologia non sono limitati all’industria aerospaziale, ma si possono estendere per esempio al campo ferroviario, in particolare ai treni ad alta velocità e ad assetto variabile, in cui si hanno sollecitazioni e vibrazioni analoghe a quelle riscontrabili sugli elicotteri. La tecnologia rende possibile la riduzione dei costi di manutenzione in molte applicazioni difficili.