Nuovo im­pian­to per la pro­du­zio­ne di cu­sci­net­ti in Cina

Il 7 Novembre 2003, la SKF ha inaugurato ufficialmente il nuovo stabilimento cinese di Shanghai.

Contenuto correlato

Il 7 Novembre 2003, la SKF ha inaugurato ufficialmente il nuovo stabilimento cinese di Shanghai.

La SKF Shanghai Bearings Co Ltd, fondata nel 2002, è una società in partecipazione tra la SKF e la Shanghai Bearing Corporation, nella quale SKF è azionista di maggioranza, con il 60% della quota azionaria e la responsabilità di gestione.

Il nuovo stabilimento, che produce cuscinetti radiali a sfere, è ubicato nella zona di Pudong. Tre delle sei linee di produzione sono già state installate e si avvalgono della moderna tecnologia produttiva. La produzione quantitativa è iniziata nel 2003, dopo che i campioni prodotti sono stati rigorosamente controllati e collaudati negli stabilimenti di produzione SKF in Europa.

Lo stabilimento produrrà cuscinetti radiali a sfere in sei diverse esecuzioni, con numerose varianti per soddisfare le esigenze di vari settori applicativi, tra cui elettrodomestici e motori elettrici.

«Questo investimento è un’ulteriore testimonianza dell’impegno SKF verso la Cina», afferma Tom Johnstone, Chief Executive Officer e Presidente della AB SKF, in occasione dell’inaugurazione del nuovo stabilimento di Shangai. «Siamo cresciuti rapidamente negli ultimi anni e intendiamo rafforzare la nostra posizione in questo mercato stimolante e in rapido sviluppo».

La fabbrica ha un’area sufficientemente grande per raddoppiare la propria capacità in un’eventuale seconda fase di investimenti.

Questa è la quinta joint venture di SKF in Cina e la seconda con la Shanghai Bearing Corporation, la prima delle quali è stata la SKF Automotive Bearings Co Ltd, costituita nel 1995.