Nuovo rilevatore di scariche elettriche
La SKF ha lanciato un nuovo, esclusivo Rilevatore di scariche elettriche (Electrical Discharge Detector, EDD Pen, TKED). È uno strumento portatile, di nuova concezione (brevetto in corso di registrazione), che rileva il numero di scariche elettriche nei cuscinetti per motori elettrici.
La SKF ha lanciato un nuovo, esclusivo Rilevatore di scariche elettriche (Electrical Discharge Detector, EDD Pen, TKED). È uno strumento portatile, di nuova concezione (brevetto in corso di registrazione), che rileva il numero di scariche elettriche nei cuscinetti per motori elettrici.
A partire dagli anni ‘90, in un’ottica di risparmio energetico, si è intensificato l’impiego dei comandi a frequenza variabile per il controllo di motori a corrente alternata. Tuttavia, ciò rende tali motori più vulnerabili a subire l’erosione elettrica dei cuscinetti.
All’avvio del motore, il comando a frequenza variabile induce tensioni elettriche all’albero motore, che aumentano fino a quando non trovano una via di scarico a terra. Spesso i cuscinetti rappresentano la via che offre minore resistenza e, quando la tensione elettrica vince lo strato di film lubrificante, si verifica la scarica elettrica. Nel tempo ciò provoca fenomeni di erosione, che sono causa del cedimento prematuro dei cuscinetti, nonché dei motori su cui sono impiegati, con conseguenti fermi non programmati.
Il nuovo Rilevatore rappresenta una soluzione di facile impiego, economicamente vantaggiosa, per la rilevazione di scariche elettriche nei cuscinetti per motori elettrici. L’utilizzo a distanza, mediante due pulsanti, rende questo strumento particolarmente sicuro per l’utente.
A differenza dei metodi tradizionali, il nuovo strumento permette di rilevare direttamente le scariche elettriche, senza ricorrere a misurazioni in fasi successive, spesso quando il danneggiamento è già avvenuto.
La penna EDD, qualora sia utilizzata nell’ambito di un programma di manutenzione predittiva, può prevenire in modo significativo i fermi macchina non programmati.