Nuovo rivelatore di fughe a ultrasuoni
L’SKF TMSU 1 è uno strumento sensibile, di alta qualità e di facile impiego per il rilevamento a ultrasuoni delle perdite di aria. Queste provocano il passaggio di un fluido da un ambiente ad alta pressione a uno a bassa pressione, creando una turbolenza. Questa genera suoni ad alta frequenza (gli ultrasuoni) che possono essere rilevati dal TMSU 1. Il sensibile cristallo piezoelettrico del sensore permette all’operatore di indirizzare velocemente lo strumento presso il punto in cui gli ultrasuoni sono più intensi e di localizzare in tal modo la perdita.
L’SKF TMSU 1 è uno strumento sensibile, di alta qualità e di facile impiego per il rilevamento a ultrasuoni delle perdite di aria. Queste provocano il passaggio di un fluido da un ambiente ad alta pressione a uno a bassa pressione, creando una turbolenza. Questa genera suoni ad alta frequenza (gli ultrasuoni) che possono essere rilevati dal TMSU 1. Il sensibile cristallo piezoelettrico del sensore permette all’operatore di indirizzare velocemente lo strumento presso il punto in cui gli ultrasuoni sono più intensi e di localizzare in tal modo la perdita.
Il rilevatore di fughe a ultrasuoni è ideale per rilevare e individuare l’origine di tutti i tipi di perdite in cui siano interessati aria compressa, gas e sistemi a vapore e di vuoto. Può essere utilizzato altresì per verificare il corretto funzionamento degli scaricatori di condensa per impianti a vapore.