Nuovo sistema di lubrificazione centralizzato
Il nuovo lubrificatore automatico centralizzato SKF SYSTEM MultiPoint LAGD 1000 è la soluzione ideale per la lubrificazione di cuscinetti e macchinari in un vasto campo di applicazioni, in particolare per motori elettrici di grandi dimensioni, nastri trasportatori, sistemi di motori e pompe e azionamenti di ventilatori.
Il nuovo lubrificatore automatico centralizzato SKF SYSTEM MultiPoint LAGD 1000 è la soluzione ideale per la lubrificazione di cuscinetti e macchinari in un vasto campo di applicazioni, in particolare per motori elettrici di grandi dimensioni, nastri trasportatori, sistemi di motori e pompe e azionamenti di ventilatori.
Idoneo con grassi di consistenza da NLGI 000 fino a NLGI 2, il lubrificatore SKF LAGD 1000 opera mediante una pompa ad alta pressione e un ripartitore progressivo che eroga uniformemente il flusso della pompa, indipendentemente dalla pressione all’uscita, gestendo simultaneamente da 6 a 20 punti.
Il nuovo sistema è disponibile in diverse varianti di tensione e numero di punti di lubrificazione. Esiste anche una versione alimentata a batteria. Il serbatoio da un litro può essere nuovamente riempito con un vasto assortimento di grassi SKF di alta qualità per applicazioni specifiche. Questo lubrificatore automatico, interamente programmabile, viene fornito come un’unità pronta per il montaggio, corredata di tutti i componenti necessari a completare l’installazione.