Nuovo viscosimetro portatile
Il TMVM 1 è un viscosimetro rotativo ideale per misurare sul posto la viscosità di oli e fluidi idraulici. Strumento portatile di facile impiego, permette di visualizzare, mediante un semplice tasto sul display digitale, i valori di viscosità in pochi minuti.
Il TMVM 1 è un viscosimetro rotativo ideale per misurare sul posto la viscosità di oli e fluidi idraulici. Strumento portatile di facile impiego, permette di visualizzare, mediante un semplice tasto sul display digitale, i valori di viscosità in pochi minuti.
Al fine di conoscere tempestivamente le condizioni dell’olio, che possono influire negativamente sul rendimento della lubrificazione e sulle prestazioni delle macchine, è necessario controllarne regolarmente la viscosità.
Il viscosimetro portatile è utile per decidere se procedere alla sostituzione dell’olio oppure se eseguire ulteriori analisi di laboratorio.
Il viscosimetro è corredato di un rotore idoneo per la maggior parte degli oli lubrificanti (30-1300 mPas) e di una tazza di misurazione. Completo di dettagliate istruzioni per l’uso, certificato di calibrazione e valigetta
per il trasporto, lo strumento viene offerto ad un prezzo competitivo.