Più carta con NoWear
Quando leggiamo un quotidiano, di solito non pensiamo che la carta di cui è fatto è stata prodotta a velocità intorno a 1,5 chilometri al minuto. Dalle moderne macchine continue la carta da stampa esce ad un ritmo incredibile e ciò assicura agli utenti finali, i giornali, un’abbondante disponibilità della carta di alta qualità a loro necessaria. Quanto più velocemente girano i cilindri di una continua, tanto maggiore sarà la produzione, a condizione che si possa mantenere l’affidabilità. I tempi di inattività sono sempre costosi; un arresto della produzione in cartiera può costare anche 10.000 euro all’ora.
I clienti della SKF nell’industria della carta volevano aumentare la velocità di produzione senza compromettere l’affidabilità e l’efficienza del macchinario. Grazie alla nuova soluzione NoWear della SKF, sviluppata tra l’altro proprio per soddisfare le esigenze delle cartiere, i produttori del settore hanno potuto realizzare i loro sogni in termini di velocità, volume e produttività.
La continua della tedesca Maxau utilizzata dalla Stora Enso per produrre carta per riviste, è stata dotata di cuscinetti NoWear nella sezione di calandratura/finitura e ne
è risultato un aumento della produttività.
I cuscinetti NoWear sono di acciaio ma i corpi volventi, ed in alcuni casi le piste, sono dotati di un rivestimento ceramico a basso attrito spesso alcuni micron. Questo rivestimento a base di carbonio, simile al diamante, permette di ottenere una superficie dura che contribuisce ad aumentare la durata in condizioni estreme di rotazione.
La SKF ha lanciato il prodotto nel 2001 e sta ricevendo ordinazioni da tutto il mondo.