Potenza del vento
Nell’ultimo decennio il settore dell’energia eolica si è rapidamente trasformato ed evoluto: secondo le stime della European Wind Energy Association, dal 1994 la capacità produttiva degli impianti è più che decuplicata, passando da 3.531 megawatt a 39.500 megawatt e, per il 2010, in Europa ci si attende di raggiungere i 75.000 megawatt.
Nell’ultimo decennio il settore dell’energia eolica si è rapidamente trasformato ed evoluto: secondo le stime della European Wind Energy Association, dal 1994 la capacità produttiva degli impianti è più che decuplicata, passando da 3.531 megawatt a 39.500 megawatt e, per il 2010, in Europa ci si attende di raggiungere i 75.000 megawatt.
Da anni impegnata nella progettazione di cuscinetti per il mercato dell’energia eolica, la SKF ha presentato un nuovo assortimento di prodotti in occasione dell’evento espositivo WindEnergy 2004, svoltosi ad Amburgo, in Germania, lo scorso maggio.
In questo settore la SKF offre quello che è finora il più grande cuscinetto prodotto in serie per il supporto del rotore nelle turbine eoliche da molti megawatt. Derivato da un cuscinetto a due corone di rulli conici, ha un diametro esterno di 2.330 millimetri ed è in grado di reggere momenti ribaltanti, oltre ai carichi radiali e assiali. Ciò permette al rotore di essere supportato da un unico cuscinetto.
La SKF Coupling Systems ha realizzato un nuovo giunto idraulico che consente notevoli risparmi di tempo rispetto ai tipi meccanici. La facilità delle operazioni di montaggio e smontaggio e l’elevata capacità di trasmissione di coppia sono fra le caratteristiche salienti di questa connessione ad attrito.
Le ghiere di bloccaggio con intaglio SKF HMS permettono di eseguire in modo rapido e tuttavia preciso il bloccaggio assiale sull’albero dei cuscinetti e di altri componenti di grandi dimensioni. Introdotte di recente nell’assortimento SKF, grazie alla loro speciale conformazione che facilita il montaggio e semplifica l’intera costruzione, tali ghiere hanno già dato prova di grande efficacia nell’applicazione sulle turbine eoliche.