PRESTAZIONI, VELOCITÀ E PRECISIONE

Contenuto correlato

Sintesi

VANTAGGI

– La forma ottimizzata dei raccordi facilita il montaggio del cuscinetto e riduce il rischio di danneggiare i componenti associati.

– Maggiore velocità raggiungibile.

– Gamma di prodotto ampliata.

– Il trattamento termico permette un’elevata durezza, minore usura e un’elevata stabilità dimensionale.

– Classi di precarico differenti permettono di soddisfare le diverse esigenze in termini di velocità e rigidezza.

Con la serie compatta 718 cresce la nuova generazione di cuscinetti Super-precision.

  • Imandrini delle macchine utensili e le altre applicazioni di precisione richiedono cuscinetti con prestazioni sempre più elevate: campo di velocità di rotazione molto esteso, alta rigidità dei supporti, bassi livelli di rumore e vibrazioni, basso assorbimento di potenza e durata elevata.

    Per soddisfare tali esigenze, SKF e SNFA hanno unito le loro conoscenze, dando luce a una nuova generazione di cuscinetti di alta precisione.

    Alla serie di cuscinetti assiali obliqui per viti a ricircolo di sfere, si sono recentemente aggiunti i cuscinetti a contatto obliquo ad una corona di sfere della serie 718 (SEA), presentati ufficialmente a fine ottobre 2008 a Tokyo durante la JIMTOF – 24a Fiera internazionale giapponese delle macchine utensili (vedi riquadro).

    I cuscinetti Super-precision SKF-SNFA della serie 718 (SEA) forniscono prestazioni ottimali in quelle applicazioni dove esistono particolari esigenze in termini di ingombro ridotto (serie ISO 18), massima rigidezza ed elevata velocità di rotazione. Il design innovativo e l’ottimizzazione della geometria interna hanno permesso di migliorare l’accuratezza, semplificare il montaggio e raggiungere una maggiore velocità.

    L’applicazione classica di questi cuscinetti di alta precisione è rappresentata dai mandrini delle macchine utensili: torni per tagliare metalli, centri di lavoro ad alta velocità, rettificatrici, fresatrici, etc. La serie 718 (SEA) è inoltre adatta per applicazioni su robot industriali, strumenti di misurazione, macchine da stampa, mozzi ruota per auto da corsa.

    Qualora le prestazioni richieste ai cuscinetti con sfere in acciaio siano prossime ai limiti, ove occorrano maggiore rigidezza, durata e velocità, l’alternativa è offerta dai cuscinetti di tipo ibrido, muniti di anelli di acciaio e corpi volventi in ceramica. Le sfere in nitruro di silicio hanno un’elevata rigidezza e permettono di raggiungere altissime velocità. Oltre ai vantaggi già menzionati, conferiscono ai cuscinetti minori incrementi di temperatura del sistema, minori problemi di lubrificazione e una minore sensibilità alle accelerazioni e alle decelerazioni piuttosto frequenti nelle macchine utensili. Entrambe le esecuzioni sono standard.

    I cuscinetti SKF-SNFA della serie 718 (SEA) sono disponibili con angolo di contatto di 15° oppure di 25°. I tipi con angolo di contatto più elevato sono consigliati per le applicazioni in cui si richiedono una rigidità assiale e una capacità di carico assiale molto elevate.

    I cuscinetti della serie 718 (SEA), come tutti i cuscinetti a contatto obliquo SKF-SNFA, possono essere forniti:

  • singolarmente come standard
  • singolarmente come cuscinetti comunque accoppiabili
  • in gruppi di due, tre o quattro, in funzione di quanto richiesto dall’applicazione (appaiati durante la produzione in modo che quando sono montati uno accanto all’altro si ottenga il precarico prestabilito ovvero il carico agente si distribuisca in maniera uniforme)
  • come gruppi di cuscinetti comunque accoppiabili.

    I cuscinetti obliqui a sfere comunque accoppiabili (denominati cuscinetti universali) possono essere forniti in due esecuzioni base: come cuscinetti singoli per il montaggio in qualunque disposizione oppure come gruppi, con diametri foro e diametri esterni selezionati.

    I cuscinetti comunque accoppiabili sono utili per ridurre il numero di pezzi a stock e avere una migliore disponibilità. Tenendone a magazzino una scorta opportuna si possono formare diverse combinazioni.

    I cuscinetti SKF-SNFA della serie 718 (SEA) sono di regola costruiti nella classe di precisione P4 (ABEC 7). A richiesta, i cuscinetti possono essere forniti nella classe P2 (ABEC 9).

    L’offerta in termini di precarico è assai ampia: secondo l’esigenza applicativa in termini di rigidezza e velocità sono disponibili molteplici classi di precarico.

    In applicazioni dove il fattore rigidezza ha un’importanza predominante rispetto alla velocità, sono disponibili le seguenti classi di precarico:

  • classe A, precarico leggero
  • classe B, precarico medio
  • classe C, precarico pesante.

    Nei casi in cui ci siano esigenze particolarmente rigorose in termini di alta velocità, sono offerte le seguenti classi di precarico:

  • classe L, precarico leggero ridotto per set asimmetrici di cuscinetti
  • classe M, precarico medio ridotto per set asimmetrici di cuscinetti
  • classe F, precarico pesante ridotto per set asimmetrici di cuscinetti.

    La gamma dei cuscinetti obliqui a sfere della serie 718 copre i diametri di foro da 10 a 160 mm.

    I cuscinetti della serie 718, come tutti i cuscinetti della nuova generazione Super-precision SKF-SNFA, sono marcati SKF e vengono confezionati all’interno di ‘dual branded boxes’: ogni scatola singola riporta distintamente i marchi e gli appellativi dei cuscinetti di SKF e di SNFA .

    Grazie alle società di vendita SKF sparse nel mondo, ai circa 5.000 concessionari autorizzati e a un sistema di distribuzione internazionale, questi cuscinetti potranno essere disponibili ovunque, con tempi di consegna brevi.

    La SKF è sempre vicina ai suoi clienti, in ogni parte del mondo.


    JIMTOF 2008 – Japan International Machine Tools Fair

    Dal 30 ottobre al 4 novembre 2008 si è tenuta la 24°edizione della Fiera internazionale giapponese delle macchine utensili. Organizzata dall’Associazione giapponese dei costruttori di macchine utensili, in collaborazione con la Tokyo Big Sight Inc., si è svolta presso il Centro esposizioni internazionali di Tokyo, il “Tokyo Big Sight”.

    JIMTOF è ideata per presentare le macchine utensili e relative attrezzature, tecnologie avanzate per la produzione e la lavorazione su larga scala. L’esposizione, riconosciuta come la più importante fiera campionaria del settore, raccoglie il consenso degli addetti ai lavori dell’industria manifatturiera in Giappone e nel mondo. Ricordiamo che il Giappone è il più grande produttore di macchine utensili al mondo.

    Hanno partecipato a questa edizione 851 aziende e il numero di quelle provenienti dall’estero è raddoppiato rispetto all’edizione precedente (2006).

    Oltre alle aziende giapponesi, hanno partecipato all’evento aziende provenienti da Stati Uniti, Regno Unito, Israele, Italia, India, Australia, Paesi Bassi, Corea del Sud, Svizzera, Svezia, Spagna, Taiwan, Cina e Germania.

    In esposizione macchine utensili e accessori, macchine per formare metalli, strumenti per misurazioni di precisione, attrezzature per il collaudo, materie prime, tecnologie e pubblicazioni.

    I visitatori sono stati 169.381, di cui 155.254 locali e 14.127 oltremare.

    La SKF ha scelto questo evento per il lancio dei cuscinetti obliqui SKF-SNFA Super-precision della serie 718 (SEA). Notevole è stato l’interesse suscitato nei visitatori, che hanno potuto vedere e toccare con mano il materiale in esposizione.

    Della nuova generazione di cuscinetti Super-precision, erano altresì presenti i cuscinetti assiali obliqui a sfere per comandi a vite (BSSB) di cui si è parlato ampliamente nello scorso numero di Evolution.

    Il Gruppo SKF è fornitore a livello mondiale di prodotti, soluzioni e servizi, nel settore dei cuscinetti volventi, tenute, meccatronica, servizi e sistemi di lubrificazione. Lo stand SKF ha quindi presentato un’offerta ‘total solution’: dai nuovi elettromandrini per fresatura agli elettromandrini ad alte velocità con supporti idrostatici, dai prodotti di monitoraggio delle condizioni a quelli per manutenzione (come il nuovo Rilevatore di Scariche Elettriche TKED 1), dai cuscinetti e mandrini magnetici alle soluzioni per la lubrificazione (pompe Spandau, impianti di lubrificazione olio+aria, serie OLA etc.)