@ptitude
I punti chiave sono:
la nuova frontiera dei sistemi di supporto decisionali nell’ambito della manutenzione degli impianti industrialiOggi, per valorizzare al massimo i processi produttivi, le industrie di successo sfruttano le loro risorse intellettuali e conoscitive mettendole a disposizione del proprio personale e dei singoli reparti. Nella produzione industriale un efficace programma di gestione delle conoscenze può migliorare sia il processo decisionale sia le prestazioni del personale e dell’organizzazione nella sua interezza. Ciò consente di migliorare le conoscenze dei dipendenti, acquisendo, organizzando e dando accesso alle informazioni che sono essenziali per ottimizzare il rendimento dei macchinari. Spesso, da un punto di vista strategico, i vantaggi sono rilevanti e consistono in maggiore produttività, migliore qualità dei prodotti e maggiori introiti.
SKF @ptitude
Il sistema di supporto decisionale SKF @ptitude è una soluzione modulare che viene in aiuto alle industrie per conservare, accumulare e sfruttare il proprio capitale intellettuale al fine di migliorare la competitività.
@ptitude aiuta le industrie a mantenere in efficienza il macchinario rendendo sistematico il processo decisionale nelle attività di manutenzione, identificando automaticamente le probabili anomalie di una macchina o di un processo, suggerendo le azioni correttive più appropriate e uniformando le metodologie di intervento degli addetti, sia localmente che globalmente.
@ptitude sfrutta le tecnologie più avanzate per integrare dati di diversa origine in un programma di facile utilizzo, il quale dà la possibilità agli addetti di applicare in modo rapido e omogeneo i criteri decisionali, basandosi su informazioni attendibili e su un complesso predefinito di procedure e priorità. @ptitude permette di acquisire e conservare le conoscenze possedute da persone di provata esperienza, di metterle a disposizione di ognuno e di ridurre la curva di apprendimento dei nuovi assunti, migliorando così il bagaglio di conoscenze di tutto lo staff.
Il sistema permette agli addetti di determinare rapidamente:
- qual è il problema
- la sua gravità
- le azioni da intraprendere e quando
- i rischi eventuali per la produttività, la qualità, la sicurezza dei lavoratori e l’ambiente
I punti chiave sono:
- La tecnologia @ptitude per il supporto decisionale, che comprende il sistema esperto, basato sulla conoscenza, @ptitudeAlert, e @ptitudeView (sistema per la gestione delle informazioni).
- Una metodologia di base, denominata Asset Knowledge Science (Scienza del Know how della gestione delle macchine), che, oltre al know how SKF, permette l’utilizzo del capitale intellettuale e dell’esperienza associata al personale di gestione/manutenzione degli impianti.
- Una sorgente di conoscenza basata sul web, denominata @ptitudeXchange, che fornisce l’accesso alla competenza globale SKF e alle società collegate.
La nostra esperienza negli stabilimenti SKF è che tecnici specializzati hanno risparmiato almeno 2 ore/giorno permettendo di approfondire in maniera proattiva tutta una serie di problematiche specifiche di fermate delle macchine rotanti.
Descrizione
Le tecnologie @ptitude per il supporto automatizzato alle decisioni sono costituite da @ptitudeAlert e @ptitudeView.
@ptitudeAlert
@ptitudeAlert è un sistema basato sull’analisi vibrazionale che analizza i dati provenienti da software di gestione dati vibrazionali quali SKF Prism4/SKF Machine Analyst oppure tramite un’interfaccia specifica da sistemi analoghi di altri fornitori di strumentazione/software. Avvalendosi di tecniche di diagnostica avanzata, il sistema trae i sintomi dal monitoraggio vibrazionale delle macchine rotanti e ne fornisce lo stato di salute in termini di severità e possibile causa del problema. In funzione, @ptitudeAlert invia le informazioni relative ad una macchina ed ai suoi sintomi a @ptitudeView, che provvede a determinare il difetto unitamente ai sintomi provenienti da altre sorgenti. Tali sorgenti aggiuntive possono essere costituite da ispezioni dell’operatore, sistemi di controllo del processo (DCS), analisi lubrificanti, dati storici, nonché da specifiche tecniche ispettive.
@ptitudeView
@ptitudeView è, dal canto suo, un’applicazione avanzata che permette all’utilizzatore di gestire facilmente le informazioni che arrivano dal campo dai diversi sistemi di acquisizione dati (vibrazioni, processo, lubrificazione, performance, ecc.).
@ptitudeView documenta, indica le priorità e visualizza tramite semplici notifiche sul PC di controllo le problematiche insorgenti, il livello di severità, e in generale l’affidabilità della macchina con i risultati di manutenzione.
@ptitudeView, in modo automatico:
- Documenta e comunica i risultati della diagnosi – dettagliando le problematiche della macchina, compresi livelli di attenzione e allarme.
- Riduce la quantità di dati che un operatore deve raccogliere ed analizzare per diagnosticare la condizione di un macchinario.
- Registra e riferisce i risultati delle ispezioni che documentano le cause delle problematiche e dei guasti di una macchina.
- Indica le priorità nei problemi delle macchine, evidenziando le criticità che necessitano di attenzione immediata.
- Memorizza e organizza documenti, dati e riferimenti storici di attività.
- Comunica i risultati ad un vasto pubblico e allerta il personale relativamente a condizioni anomale.
- Può creare richieste di lavoro all’interno di sistemi computerizzati di gestione della manutenzione (CMMS).
In aggiunta alla fornitura dei moduli software, SKF Reliability Systems è in grado di supportare il cliente con i seguenti servizi di start-up:
- Project Management
- Installazione e pianificazione start-up;
- Supervisione installazione macchine;
- Commissioning;
- Verifica configurazione sistema;
- Calibrazione e verifica dei sintomi/logica operativa;
- System tuning;
- Training Operatori e Supervisori;
La SKF Reliability Systems è comunque a vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.