Qualità certificata
Ovako Steel, azienda di proprietà della SKF, ha ottenuto il certificato di qualità QS 9000. Per un fornitore, la certificazione QS 9000 comporta la possibilità di maggiori affermazioni nell’industria dell’auto.La norma QS 9000 è stata sviluppata da Daimler-Chrysler, Ford e GM come norma comune di qualità per i fornitori dell’industria automobilistica, in quanto si riteneva che la precedente norma ISO 9000 lasciasse troppo spazio alle interpretazioni individuali.
Ovako Steel, azienda di proprietà della SKF, ha ottenuto il certificato di qualità QS 9000. Per un fornitore, la certificazione QS 9000 comporta la possibilità di maggiori affermazioni nell’industria dell’auto.La norma QS 9000 è stata sviluppata da Daimler-Chrysler, Ford e GM come norma comune di qualità per i fornitori dell’industria automobilistica, in quanto si riteneva che la precedente norma ISO 9000 lasciasse troppo spazio alle interpretazioni individuali.
«Abbiamo lavorato molto per raggiungere questo obiettivo dice Rolf Neuman, responsabile della qualità per la Ovako Steel L’industria automobilistica ed i suoi subfornitori sono per noi clienti importanti.
Il fatto che ora siamo conformi a QS 9000 è di grande importanza per le nostre opportunità commerciali, sia attuali che future».