Raddoppia la capacità produttiva in Indonesia
La forte domanda di cuscinetti a sfere SKF da parte del mercato asiatico delle due ruote ha spinto la SKF ad aumentarne la produzione. Il nuovo stabilimento, che raddoppia la capacità produttiva SKF in Indonesia, sorgerà a Giakarta a fianco di quello già esistente e darà lavoro a circa 200 persone. Il termine dei lavori di costruzione è previsto nel 2007.
La forte domanda di cuscinetti a sfere SKF da parte del mercato asiatico delle due ruote ha spinto la SKF ad aumentarne la produzione. Il nuovo stabilimento, che raddoppia la capacità produttiva SKF in Indonesia, sorgerà a Giakarta a fianco di quello già esistente e darà lavoro a circa 200 persone. Il termine dei lavori di costruzione è previsto nel 2007.
Nel 2004 la produzione mondiale delle due ruote aveva raggiunto i 38 milioni di unità, più dell’80% delle quali vendute in Asia. Si prevede che entro il 2007 questo mercato cresca di oltre il 25%.
Oggi la SKF fabbrica cuscinetti a sfere per il mercato asiatico delle due ruote in India e Indonesia.