Riscaldatori

Riscaldare un grande cuscinetto prima del montaggio è in genere un’operazione che richiede molto tempo ed energia. Grazie alla nuova generazione di riscaldatori a induzione SKF TIH, le cose sono cambiate. Con una soluzione innovativa, che prevede il posizionamento della bobina di induzione all’esterno del corpo del riscaldatore, è possibile sistemare il cuscinetto attorno alla bobina stessa. Ne risulta una riduzione fino all’80 % del tempo di riscaldamento e del consumo di energia, il che contribuisce ad un risparmio fino al 70 % sui costi del riscaldamento.

Contenuto correlato

Riscaldare un grande cuscinetto prima del montaggio è in genere un’operazione che richiede molto tempo ed energia. Grazie alla nuova generazione di riscaldatori a induzione SKF TIH, le cose sono cambiate. Con una soluzione innovativa, che prevede il posizionamento della bobina di induzione all’esterno del corpo del riscaldatore, è possibile sistemare il cuscinetto attorno alla bobina stessa. Ne risulta una riduzione fino all’80 % del tempo di riscaldamento e del consumo di energia, il che contribuisce ad un risparmio fino al 70 % sui costi del riscaldamento.

Il più grande dei tre nuovi modelli riscalda un cuscinetto da 210 kg da 20 a 110 gradi in soli 20 minuti ed è utilizzabile per cuscinetti fino a 300 kg.