Scelta solida
Il Solid Oil, un olio trattenuto entro un polimero, offre molti vantaggi nella lubrificazione dei cuscinetti rispetto al suo parente più fluido, il grasso. Nelle applicazioni a bassa temperatura, il Solid Oil non solidifica come il normale grasso. Ciò significa che la coppia di avviamento non aumenta col diminuire della temperatura.
Il polimero di Solid Oil rilascia olio durante il funzionamento del cuscinetto, in modo da lubrificare sia le piste che i corpi volventi. Quando il cuscinetto si ferma, l’olio in eccesso viene riassorbito dal polimero. I cuscinetti riempiti con Solid Oil contengono una quantità di lubrificante compresa tra il doppio ed il quadruplo rispetto ad un cuscinetto ingrassato.