Si fa presto a…
Mai slogan è stato più adatto per una campagna di comunicazione SKF, la prima dopo tanti anni ad essere dedicata interamente ai concessionari industriali SKF.Il 2000 è stato infatti dedicato a loro. Una grande campagna pubblicitaria che ci vede presenti, per tutto il 2000, su tutte le principali riviste tecniche e di settore italiane e che mette in primo piano l’impegno, la preparazione tecnica e la disponibilità dei concessionari ufficiali SKF .
Mai slogan è stato più adatto per una campagna di comunicazione SKF, la prima dopo tanti anni ad essere dedicata interamente ai concessionari industriali SKF.Il 2000 è stato infatti dedicato a loro. Una grande campagna pubblicitaria che ci vede presenti, per tutto il 2000, su tutte le principali riviste tecniche e di settore italiane e che mette in primo piano l’impegno, la preparazione tecnica e la disponibilità dei concessionari ufficiali SKF .
Si poteva affrontare questo problema in maniera-
molto seria, ma abbiamo preferito utilizzare un po’ di ironia perché chi cerca di imitare i concessionari ufficiali SKF ci fa sorridere, perché la competenza dei professionisti non si confonde con l’inaffidabilità di chi prova senza successo ad imitarli.
Ma non finisce tutto qui
Cogliamo l’occasione per ribadire l’importanza di utilizzare solo i prodotti originali e di conseguenza di trovare presso i nostri concessionari solo SKF, un attacco diretto e inequivocabile a tanti tentativi di contraffazione. Un impegno a 360 gradi dedicato alla sicurezza e ai vantaggi che solo il prodotto originale può garantire.
A livello di immagini abbiamo utilizzato un modo «inglese» per raccontare al nostro lettore che a partire dal punto vendita fino ai sistemi informatici (Internet) passando attraverso la figura del personale di vendita, «si fa presto a…» vendere un prodotto. Tanti ci provano ma solo i concessionari SKF garantiscono continuità nell’assistenza e solo i venditori dei concessionari sono dei professionisti in grado di fornire una conoscenza sempre aggiornata sull’intera gamma di prodotti SKF.
La distinzione arriva anche attraverso il punto vendita
Anche il punto vendita dei concessionari si «veste» con posters ed espositori da banco, e materiali per tutti i loro clienti, per ricordare la serietà del punto vendita e la sicurezza dei prodotti originali.
Ancora una volta, la garanzia di una comunicazione efficace passa da SKF.
Roberto Zaina
SKF, Comunicazioni di Marketing
Tel. 011/9852565
roberto.zaina@skf.com