Sistemi di lubrificazione SKF Vogel
Olimpia 80 Engineering, in stretta collaborazione con Utensildodi s.r.l., sceglie di ottimizzare le sue macchine taglio tubi con i sistemi SKF.
Olimpia 80 Engineering opera da più di trent’anni nell’ambito della progettazione, realizzazione e installazione di impianti e attrezzature per la produzione di tubi di alta qualità.
L’azienda è parte di un gruppo costituito dalla Olimpia surface e dalla Thema inox. Proprio quest’ultima azienda, produttrice di tubi in acciaio inox, ha da sempre costituito il banco prova per i prodotti di Olimpia 80 Engineering, garantendo uno sviluppo sul campo unico nel settore. La completa conoscenza del mercato, originata dalla Thema, consente di offrire impianti su misura per ogni cliente offrendo elevata tecnologia, alta qualità del prodotto finito, notevole risparmio sui costi e sui tempi di lavorazione. La conoscenza, maturata sul campo è quindi elemento di forza per progettare macchine ad altissimo potenziale, sostenendo le sfide di un mercato globale che diventa ogni giorno più competitivo.
L’impianto di taglio volante a ghigliottina. Nel processo di produzione di tubi inox una delle macchine più richiedenti, in termini di velocità e precisione, è quella per il taglio tubi. Olimpia 80 ha sviluppato macchine ad alta tecnologia, adatte all’utilizzo per la produzione di una vasta gamma di prodotti: tubi con diametri da 15 mm a 76 mm oppure da 30 mm a 114 mm, garantendo velocità del tubo in linea fino a 180 m/min.
Per spingersi a velocità della linea così elevate tutti i movimenti della macchina di taglio devono essere controllati accuratamente. Il taglio del tubo è effettuato con utensili comandati idraulicamente e controllati con sistemi oleoelettronici di ultima generazione. La scelta dell’idraulica per regolare gli utensili garantisce maggiore semplicità di utilizzo, riduzione dei costi e dei tempi necessari alla manutenzione.
Il carrello di taglio si sposta in modo automatico, garantendo l’adeguamento alle possibili variazioni di velocità del tubo in lavorazione.
La veloce movimentazione del carrello, legata alla necessità di garantire la più alta affidabilità per la macchina di taglio, ha spinto i tecnici e i proprietari di Olimpia 80 a consultare la SKF per sviluppare la migliore soluzione di lubrificazione per tutti i sistemi di movimentazione e per la lama di taglio del tubo.
La stretta collaborazione nella progettazione ha permesso lo sviluppo di un sistema di lubrificazione semplice ma estremamente efficace, che insieme alle altre caratteristiche tecnologiche scelte e al particolare studio di ottimizzazione, ci consente di affermare che la macchina di taglio volante a ghigliottina rappresenta lo stato dell’arte per il mercato della produzione di tubi.
Olimpia 80 Engineering, anche grazie ai sistemi di lubrificazione SKF, coglie la sfida del mercato offrendo impianti che non temono le sfide più ardue.
In stretta collaborazione con il concessionario SKF Utensildodi, è stato possibile studiare nel dettaglio l’applicazione dei sistemi di lubrificazione più adatti per Olimpia 80 Engineering, garantendo un servizio di alto livello.
Nello specifico per la macchina di taglio, vista l’elevata velocità necessaria al movimento delle lame di taglio e del carrello portalame, si è reso necessario l’utilizzo di sistemi diversificati per la lubrificazione dei pattini di traslazione e della cremagliera che attua il movimento del gruppo. Inoltre, un terzo sistema è stato selezionato per la lubrificazione minimale della lama di taglio.
Gruppo slitta: centralina a olio MFE con serbatoio e ripartitori, selezionati con portate ottimizzate per i singoli utilizzi.
Cremagliera: pompa per grasso KFA a un pompante per alimentazione di un falso pignone adatto alla lubrificazione dei denti della cremagliera.
Lame di taglio: sistema Vectolub per lubrificazione vettorizzata a olio con serbatoio e generatore di impulsi pneumatico.