SKF KNOWLEDGE ENGINEERING – a vantaggio dei clienti
Il Gruppo SKF ha l’ambizione di essere il partner preferito dai clienti nella fornitura di soluzioni relative a cuscinetti e unità cuscinetto, tenute, sistemi di lubrificazione, meccatronica e servizi. Il termine knowledge engineering ne descrive l’ampio bagaglio di conoscenze applicative, unito a una grande esperienza e a una grande eccellenza produttiva.
Il Gruppo SKF ha l’ambizione di essere il partner preferito dai clienti nella fornitura di soluzioni relative a cuscinetti e unità cuscinetto, tenute, sistemi di lubrificazione, meccatronica e servizi. Il termine knowledge engineering ne descrive l’ampio bagaglio di conoscenze applicative, unito a una grande esperienza e a una grande eccellenza produttiva.
La SKF è un leader mondiale indiscusso nella fabbricazione e fornitura dei cuscinetti volventi. La sua posizione di mercato è stata acquisita grazie a uno straordinario impegno nella qualità in tutti i campi. “Difetti zero” è stato l’obiettivo che l’azienda, fin dalla sua fondazione nel 1907, si è costantemente sforzata di raggiungere e una tecnologia produttiva d’avanguardia fa sì che questi sforzi abbiano successo.
La grande quantità di riconoscimenti ricevuti da tutti gli stabilimenti sono la prova dell’elevato livello qualitativo raggiunto – in completa conformità con le norme internazionali della qualità, quali la ISO/TS 16949 e la ISO 9001, insieme alle norma ambientale EHS OHSAS 18001. A queste norme si attengono più di 100 siti produttivi SKF in tutto il mondo.
UNA DIMOSTRAZIONE DI ESPERIENZA
Gli stabilimenti di Schweinfurt e Mühlheim in Germania e di Steyr in Austria sono centri specializzati in cuscinetti a rulli cilindrici, a rulli conici e obliqui a sfere, oltre che in cuscinetti radenti, cuscinetti di grandi dimensioni, sistemi per il moto lineare, prodotti speciali per l’auto e sistemi di misurazione. Essi sono le prove di come la knowledge engineering viene applicata nella pratica.
Negli stabilimenti i metodi e i processi produttivi sono stati via via perfezionati nel corso degli anni e hanno portato la SKF all’avanguardia in numerose tecnologie e processi.
Oggi il pool produttivo e di servizi in Germania e Austria offre soluzioni in cinque aree:
1. conoscenza delle piattaforme
2. conoscenza produttiva
3. uso di un’eccellente rete di centinaia di subfornitori
4.profonda conoscenza delle necessità dei clienti
5. combinazione di tutte le conoscenze con il capitale intellettuale delle singole persone.
Ecco alcune soluzioni:
STAMPAGGIO LAMIERA
Lo stampaggio della lamiera è una delle operazioni fondamentali nella produzione di componenti, ma richiede conoscenze per quanto concerne materiali, lavorazione meccanica, formatura e processi. La SKF progetta particolari personalizzati, ottimizzandoli con i metodi a elementi finiti.
Componenti complessi vengono stampati anche in sette passaggi su una pressa transfer partendo da nastro. Durante il processo certe zone dei componenti possono essere imbutite in profondità, perforate o filettate, congiungendo poi le parti con una tecnologia laser. I componenti sono impiegati nei riduttori (fig. 1)e sono leggeri e di ridotto ingombro.
PROTEZIONE DALL’USURA
L’usura è spesso un problema e la SKF ha una particolare esperienza nella cromatura dura senza cromo esavalente e nella fosfatazione, che sono conformi con le più recenti normative ambientali europee. Con un processo di rivestimento con elettrodi, ha la possibilità di applicare alle superfici metalliche strati di cromo dello spessore da 3 a 50 µm. Si tratta di strati molto duri, che servono per proteggere dall’usura oltre che dalla ruggine. È possibile rivestire anelli o pezzi irregolari; la SKF è in grado di progettare i porta-pezzo, il posizionamento degli elettrodi e i parametri di processo.
MISURAZIONI E COLLAUDI
Le misurazioni e i collaudi sono una parte vitale di tutta la produzione della SKF, la quale è in grado di costruirsi le relative apparecchiature di alta precisione, che vengono impiegate o in laboratorio o in produzione. Le macchine possono essere collegate con gli impianti di assemblaggio tramite sistemi di movimentazione automatici.
La SKF può fornire sistemi completi chiavi in mano che vanno dalla gestione e dallo sviluppo del progetto fino alla fabbricazione, all’avviamento, all’addestramento e ai servizi, quali la calibrazione e l’upgrading.
Vengono fornite apparecchiature ad esempio
-
per il rilevamento del rumore, in conformità con le norme ISO o AFBMA, o per analisi e rilevamento delle cause di danneggiamento in presenza di rumorosità
-
per misurare rotondità, ondulosità e profili con una precisione di 0,01 µm
-
per la misurazione delle dimensioni
-
per l’ispezione ottica completamente automatica di superfici (anche di materiali molto lucidi) e per il controllo di parti mancanti
-
per la verifica completamente automatica delle fessurazioni.
ANALISI DELLE SOLLECITAZIONI
La diffrazione a raggi X, per esempio, fatta su cuscinetti che sono stati usati, serve a fornire informazioni attendibili sulle condizioni del materiale esposto alle sollecitazioni e a identificare eventuali pericolosi meccanismi di cedimento, e può consentire una valutazione della durata residua. Questo si ottiene mettendo a confronto la distribuzione in profondità dei profili delle sollecitazioni residue, misurata radiograficamente, il valore della semi-larghezza dei profili di diffrazione e il tenore di austenite residua nello stadio iniziale dopo la lavorazione meccanica. Questo metodo può anche essere applicato nell’analisi della risposta dei materiali di altri componenti fortemente caricati, quali le ruote dentate. Esso consente anche l’ottimizzazione dei prodotti e la scelta del lubrificante.
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI CUSCINETTI E DELLE UNITÀ
Un’attività importante per la SKF riguarda la riparazione e la manutenzione dei cuscinetti e delle unità cuscinetto: questi, insieme ai supporti e agli alberi, vengono ripuliti, scomposti e analizzati per scoprire eventuali danneggiamenti. I servizi, veloci, flessibili e di alta qualità, prevedono misurazioni e test di tipo avanzato. A seconda del risultato delle analisi, il servizio di riparazione o l’eventuale modifica dei componenti – ad esempio la sostituzione dei corpi volventi – sono concordati con il cliente. Oltre alle riparazioni di tipo normale, eseguite su più livelli di servizio, vengono gestite le possibili emergenze di carattere tecnico.
TECNOLOGIA DEI POLIMERI
Oltre a quella dei cuscinetti, l’esperienza SKF si estende anche alla tecnologia dei polimeri, in particolare allo stampaggio a iniezione e al rivestimento di parti metalliche. Per particolari quali le tenute e gli elementi smorzatori, i polimeri vengono stampati a iniezione nelle inscatolature metalliche, mettendo insieme singoli componenti per formare unità personalizzate. Qui è importante un buon progetto delle attrezzature, in quanto la geometria delle parti è funzione del materiale, dell’utensile e della macchina. Il grado di automazione dei processi dipende essenzialmente dai volumi produttivi.
Il rivestimento delle parti viene realizzato dalla SKF con grande precisione e qualità, e questo è un vantaggio. Per eseguirlo occorre sia saper scegliere polimeri per alte temperature, rinforzati con fibre speciali, sia saper progettare le parti stesse, per poter dare vita alle specifiche unità.
COMPETENZE DIVERSE
Gli stabilimenti di Schweinfurt, Mühlheim e Steyr sono anche specializzati in
-
formatura a freddo di organi rotanti simmetrici
-
lavorazioni meccaniche
-
tornitura a copiare e filettatura mediante tourbillonnage
-
fabbricazione di parti cilindriche
-
fabbricazione di prodotti di precisione per il moto lineare
-
produzione di materiali compositi rinforzati con fibre
-
trattamenti termici
-
imballi
-
servizi logistici
-
cuscinetti speciali e per le competizioni
-
soluzioni speciali per cuscinetti e utensili
-
assistenza ai mandrini
-
servizi di applicazione lubrificanti e analisi dei lubrificanti
-
rivestimento ceramico INSOCOAT, come isolante elettrico
-
rivestimenti antiusura e antiattrito NOWEAR e Triple M
-
fabbricazione di anelli in acciaio inossidabile ad alta resistenza (VC 444)
-
lavorazione dura di alta precisione di organi rotanti simmetrici
-
analisi delle vibrazioni
-
piegatura e saldatura di sbozzati metallici
-
taglio laser
-
pulizia “tecnologica” di componenti e di oli lubrificanti
-
assemblaggio di sistemi complessi
UNA VASTA ESPERIENZA
L’esperienza e le conoscenze della SKF sono supportate dalla capacità esistente all’interno del Gruppo nel fare in modo che le consegne ai clienti siano sempre rispettate. La SKF è in grado di applicare le proprie conoscenze nella creazione di soluzioni olistiche.