Sterzo sensibile
Il nuovo sistema elettrico della SKF garantisce una crescente flessibilità nel design eliminando sia la colonna dello sterzo, sia il sistema idraulic. Inoltre ha delle novità per quanto riguarda il feedback e la sensibilità nei controlli.
«Possiamo programmare il sistema in modo che la sensibilità dello sterzo vari a seconda della velocità del veicolo dice Klemens
Schmidt, ingegnere della SKF esperto in applicazioni».
Queste caratteristiche aumentano l’efficienza e la sicurezza durante la manovra. Il sistema di sterzo a circuito chiuso è costituito da quattro componenti: un modulo di sterzo meccanico/elettronico, un elemento di
controllo, un sensore di ritorno, e un azionatore dello sterzo.
Quando si gira il volante, i sensori inviano una serie di segnali al controller che a sua volta comunica all’attuatore dello sterzo l’ampiezza e la direzione di sterzata.
Per generare i segnali di input e feedback desiderati, il sistema SKF si avvale di modernissimi sensori della posizione assoluta, senza contatto e ad alta risoluzione.