Tavole lineari LTS
Meccatronica ad alta velocità, per stare al passo con la crescita di macchine industriali.
Negli ultimi anni la produzione di macchine industriali a livello globale è in costante crescita. Per mantenere questo ritmo e soddisfare una fetta sempre più larga del mercato, è necessaria un’innovazione tecnologica continua. Gli obiettivi sono aumentare la durata di vita e diminuire i tempi di set-up della macchina raggiungendo nel contempo un’elevata precisione nelle lavorazioni e quindi un’ottima qualità del prodotto finito.
Un ruolo importante all’interno dei macchinari è la movimentazione lineare di componenti su uno o più assi consentendo di effettuare diverse operazioni. Questa funzione è svolta da tavole di posizionamento azionate meccanicamente con viti e componenti lineari (quali guide profilate, guide di precisione, manicotti, etc). Questi sistemi hanno quasi raggiunto i limiti costruttivi, specialmente nelle applicazioni dove è richiesta un’alta precisione assieme a elevate dinamiche e flessibilità nel controllo del movimento.
Le tavole lineari di nuova generazione rappresentano invece il miglior compromesso di conoscenze e competenze per rispondere in modo “proattivo” al mercato. L’elevata dinamica e accuratezza di posizionamento offrono la possibilità di avere sulla stessa macchina più tavole che lavorano contemporaneamente, effettuando operazioni tra loro molto differenti, creando quindi dei veri e propri centri di lavoro tecnologicamente avanzati. Questa flessibilità è realizzabile solo con l’utilizzo dei motori elettrici lineari. Infatti, la nuova concezione di tavole di posizionamento, equipaggiate con motori lineari, permette di eliminare i complicati e ingombranti sistemi di accoppiamento come alberi di collegamento, pulegge o flange motorizzate, cinghie di trasmissione.
Per integrare questi sistemi all’interno degli attuali macchinari industriali è necessario usare una tecnologia elettronica conosciuta e affidabile. La SKF quindi ha scelto un partner competente e riconosciuto nel campo dell’automazione come Siemens. In stretta cooperazione, la nostra azienda e l’azienda tedesca hanno sviluppato un sistema che combina i noti vantaggi delle soluzioni meccaniche SKF con quelli di un famoso produttore di motori elettrici e di sistemi di controllo. Grazie a questa collaborazione, già consolidata da diversi anni in altri progetti, è possibile assicurare ai clienti affidabilità, capacità di sviluppo di soluzioni speciali, elevata durata del prodotto, basso consumo energetico e assistenza a livello mondiale.
Da questa unione è nata la tavola lineare LTS, un sistema che sottolinea la tendenza della SKF nel fornire soluzioni complete capaci di soddisfare le esigenze del cliente. Queste tavole sono equipaggiate con motori che, grazie alla particolare struttura e all’eliminazione degli elementi meccanici di accoppiamento, permettono di lavorare con bassissimi coefficienti d’attrito. Grazie all’assenza di elementi meccanici di accoppiamento si ottengono forti velocità e accelerazioni, assieme ad una maggior rigidezza in condizioni statiche e dinamiche. Inoltre, grazie a un raffinato sistema di controllo elettronico, la precisione di posizionamento raggiunge valori elevatissimi. Infine la trasmissione diretta di potenza consente di ottenere un alto rendimento del sistema.
Tutti questi vantaggi permettono di ridurre al minimo la manutenzione e i fermi macchina, rendendo le tavole con motore lineare uno strumento potente e affidabile, adatto a molteplici applicazioni come centri di lavoro, packaging e printing.