TECMA e SKF: una partnership che permette di spostare il mondo
Fondata nel 1992, ha lattuale sede a Dossobuono in provincia di Verona.Il successo di TECMA si riconosce oggi nella sua flessibilità e si basa sul principio di essere un partner ideale per lo sviluppo, la progettazione e la produzione dellassale fatto su misura, soddisfando svariate richieste per diversi settori di impiego.
Lesperienza TECMA nella costruzione degli assali e quella SKF nello sviluppo delle unità mozzo ruota ha permesso di realizzare una nuova concezione dassale per rimorchi di trasporti speciali.
La ditta TECMA sta consolidando la sua posizione di importanza nel panorama internazionale dei costruttori di assali speciali per veicoli e rimorchi industriali.
Fondata nel 1992, ha lattuale sede a Dossobuono in provincia di Verona.Il successo di TECMA si riconosce oggi nella sua flessibilità e si basa sul principio di essere un partner ideale per lo sviluppo, la progettazione e la produzione dellassale fatto su misura, soddisfando svariate richieste per diversi settori di impiego.
   La collaborazione con partner di alto livello come SKF per cuscinetti, tenute
e lubrificanti assume pertanto un ruolo chiave nel successo di TECMA.
Lazienda produce principalmente assali autosterzanti e sterzanti per autocarri (trasformazione veicoli) ed assali fissi, autosterzanti e sterzanti per rimorchi e semirimorchi con portate da 5 a 30 tonnellate.
   Particolare attenzione ė dedicata oggi da TECMA agli assali pendolari per applicazioni speciali con portate da 8 a 38 ton sui quali vengono oggi montate le innovative unità mozzo ruota a rulli conici SKF.
Manutenzione? No, grazie!
Nelle unità mozzo ruota SKF registrazione, lubrificazione e schermatura sono, per così dire già «incorporate».
Laffidabilità e lessere esente da manutenzione sono caratteristiche peculiari per questo prodotto.Quasi due milioni di unità mozzo ruota di questo tipo vengono prodotte annualmente da SKF con percorrenze di oltre 1 milione di chilometri.
   Volendo migliorare la qualità e la sicurezza e nello stesso tempo semplificare le procedure di montaggio, TECMA nel nuovo «assale pendolare» ha abbandonato le vecchie soluzioni con cuscinetti a rulli conici singoli per le unità mozzo ruota SKF. In questo modo offre ai suoi clienti soluzioni sempre piu affidabili che riducono il numero di componenti facilitando e riducendo gli interventi di manutenzione.
Insieme a SKF alla fiera TRANSPOTEC 2002 
Si ė tenuta a Verona dal 25 al 28 Aprile 2002 lottava edizione del Transpotec.
Il salone internazionale delle tecnologie dei trasporti ha visto presenti tutti i maggiori leaders di mercato nel settore trasporto con lintervento diretto delle piùrinomate case costruttrici sia di veicoli che di rimorchi. In questo contesto la TECMA ha proposto nel suo stand la propria produzione, consolidando così una presenza nellimportante mercato del trasporto.
   La TECMA ha dedicato allinterno dello stand uno spazio alla SKF, proponendo le unita mozzo ruota a rulli conici, inserite nei loro «assali pendolari» di nuova concezione.
Questa opportunita ha dimostrato e
confermato lottimo legame esistente tra le aziende.
Stefano Urso  
Stefano Tenuti  
SKF, Service e Industrial Division  
Tel. 011/9852251  
stefano.urso@skf.com  
stefano.tenuti@skf.com