Una cen­tra­le eo­li­ca rea­liz­za­ta dalla SKF e dalla città di Fal­ken­berg

La SKF ha stipulato un accordo con la Falkenberg Utvecklings AB per la creazione di un centro in cui svolgere attività di ricerca, sviluppo, collaudo e formazione che sorgerà a Lövstaviken, presso Falkenberg, in Svezia, dove è prevista la costruzione di una centrale eolica. Si tratta del primo centro di energia rinnovabile in Svezia.

Contenuto correlato

La SKF ha stipulato un accordo con la Falkenberg Utvecklings AB per la creazione di un centro in cui svolgere attività di ricerca, sviluppo, collaudo e formazione che sorgerà a Lövstaviken, presso Falkenberg, in Svezia, dove è prevista la costruzione di una centrale eolica. Si tratta del primo centro di energia rinnovabile in Svezia.

La centrale eolica sarà di proprietà della città di Falkenberg e sarà gestita dalla Falkenberg Energi AB. La SKF, in collaborazione con i costruttori di generatori, darà il proprio contributo con programmi e apparecchiature per i test, dispositivi per le misurazioni e assistenza tecnica specialistica per la valutazione dei parametri applicativi. Nella centrale saranno installati cinque generatori da 2 megawatt ciascuno, che soddisferanno le necessità di energia di circa 5.500 abitazioni.