Una famiglia in crescita
La denominazione Explorer distingue una rinnovata gamma di cuscinetti SKF, caratterizzata da nuove tecnologie costruttive che consentono una maggiore capacità di carico dinamico e un conseguente aumento della durata teorica a fatica.
La denominazione Explorer distingue una rinnovata gamma di cuscinetti SKF, caratterizzata da nuove tecnologie costruttive che consentono una maggiore capacità di carico dinamico e un conseguente aumento della durata teorica a fatica.
Fanno già parte di questa gamma i cuscinetti radiali orientabili a rulli, gli assiali orientabili a rulli, i rulli conici, i rulli cilindrici, i contatti obliqui ed i cuscinetti radiali rigidi a sfere.
Recentemente, si è aggiunta una tipologia di cuscinetti di uso più esclusivo: i cuscinetti a quattro corone di rulli conici per gli impianti di laminazione.
Questi cuscinetti, che sono normalmente impiegati nei più’ importanti impianti di laminazione al mondo, sono ora stati convertiti in classe Explorer e potranno contribuire maggiormente al miglioramento delle prestazioni dei laminatoi sui quali verranno montati.
Caratteristiche e vantaggi
Osserviamo in dettaglio le principali
caratteristiche ed i relativi benefici.Maggiore capacità di carico dinamico grazie all’ impiego di un acciaio estremamente puro e con un basso contenuto di ossigeno e di inclusioni.
Aumento conseguente della durata a fatica grazie anche alla possibilità di resistere meglio ad elevati carichi di urto.
– Maggiore durata di servizio, ottenuta con un nuovo trattamento termico che rende i cuscinetti meno sensibili all’ influenza dei contaminanti solidi e dell’ acqua.
Migliori anche le condizioni di lubrificazione grazie al nuovo disegno della gabbia che migliora il film lubrificante nelle zone di contatto con i rulli.
Infine, una selezione dei diametri dei rulli ottimizzata ha consentito una migliore distribuzione dei carichi sulle quattro corone dei rulli stessi.
– Possibilità di ispezionare i vari componenti dei cuscinetti, caratteristica decisamente unica, resa possibile per la prima volta nei cuscinetti a quattro corone di rulli conici SKF:le gabbie si possono ora sfilare senza rischio di danneggiamento e si può procedere al completo disassemblaggio del cuscinetto che, in questo modo, può essere ispezionato a fondo.Successivamente, gabbia e rulli possono essere reinstallati.
– Prestazioni delle tenute aumentate, grazie a una nuova geometria che ne ha migliorato la capacità di tenere all’esterno dei cuscinetti le impurità ed i liquidi refrigeranti usati nei processi di laminazione.
Una gamma di cuscinetti totalmente rinnovata, pur conservando una delle caratteristiche già presenti nella precedente generazione: l’ esecuzione senza distanziali fra gli anelli esterni, con tolleranza ridotta sullo spessore degli anelli interni.
Ciò rende quindi possibile l’ uso di un semplice dispositivo di fissaggio del cuscinetto sul collo del cilindro, evitando ghiere e parti filettate; in caso di sostituzione del cuscinetto con un altro della serie Explorer si potrà riutilizzare lo stesso dispositivo di fissaggio.
Con la serie Explorer, la SKF, ha realizzato una gamma di cuscinetti con caratteristiche decisamente innovative, ma l’evoluzione continua: combinando esperienze maturate in altri settori si stanno ora avviando positive innovazioni nel monitoraggio dei cuscinetti montati sulle guarniture dei laminatoi.
Con il concetto di “Guarnitura intelligente” si propone al mercato un sistema di monitoraggio che permette di tenere sotto controllo importanti parametri di funzionamento dei cuscinetti edegli stessi laminatoi.
Carichi radiali ed assiali, temperatura e condizione dei cuscinetti possono essere costantemente controllati e, se necessario, modificati in funzionamento per ottimizzare le prestazioni dei cuscinetti e dell’ intero impianto di laminazione.