Una guida alla progettazione per il XXI secolo
Il debutto del Catalogo generale SKF della nuova generazione è previsto in occasione della prestigiosa Fiera di Hannover nell’aprile 2003.Il catalogo include l’elenco completo dei prodotti offerti dall’azienda e inoltre fornisce linee di guida per la progettazione applicativa ed espone le più moderne teorie in fatto di tribologia, lubrificazione e prestazioni dei cuscinetti.
Il debutto del Catalogo generale SKF della nuova generazione è previsto in occasione della prestigiosa Fiera di Hannover nell’aprile 2003.Il catalogo include l’elenco completo dei prodotti offerti dall’azienda e inoltre fornisce linee di guida per la progettazione applicativa ed espone le più moderne teorie in fatto di tribologia, lubrificazione e prestazioni dei cuscinetti.
L’attuale versione su carta del Catalogo generale risale al 1989. «Molte cose sono successe nel campo dei cuscinetti durante gli ultimi 13 anni ed è necessario un nuovo catalogo che rispecchi i cambiamenti operati dalla SKF per allinearsi alle esigenze del moderno mercato dei cuscinetti – spiega Ebbe Malmstedt, responsabile del progetto per la SKF Service Division – La nuova generazione corrisponderà meglio anche alla nuova struttura commerciale della SKF, mettendo per esempio in primo piano i servizi, l’affidabilità e l’elettronica».
«The Book» il Libro, come il catalogo viene spesso chiamato nella SKF, sarà disponibile negli stessi formati dell’attuale versione, vale a dire sia su carta sia nella versione elettronica come Catalogo tecnico interattivo, accessibile mediante CD-ROM oppure online.
La natura stessa della versione elettronica ne fa un’alternativa preferenziale perché permette la distribuzione degli aggiornamenti man mano che se ne presenta la necessità. Inoltre, essa faciliterà la produzione delle future versioni del catalogo su carta.
«La pubblicazione di un nuovo Catalogo generale SKF è di per sé un evento per il settore dei cuscinetti a livello mondiale e metterà in primo piano la SKF – dichiara Malmstedt – Le nuove teorie mettono in maggiore evidenza la leadership tecnica della SKF. Teorie nuove e più accurate offrono inoltre agli utenti strumenti migliori per accrescere l’affidabilità dei loro progetti e la prevedibilità dei parametri di esercizio».
La nuova edizione si divide in una sezione tecnica ed una sezione prodotti. La sezione tecnica contiene teorie nuove ed aggiornate sull’attrito e sulla viscosità necessaria e presenta nuove curve della durata, nuovi intervalli di lubrificazione e nuove velocità di base.
Inoltre, per la prima volta, sono indicate anche le velocità limite. La sezione prodotti contiene informazioni sui più recenti gruppi di prodotti come i cuscinetti toroidali a rulli CARB, la meccatronica, i cuscinetti ibridi e quelli isolati ed infine la nuova classe di cuscinetti Explorer.
Il Catalogo generale è importante sotto diversi aspetti. Per esempio, esso presenta l’esperienza che la SKF mette a disposizione dei suoi clienti ed è inoltre un manuale utile e pratico per la progettazione.
Malmstedt stima che nel corso degli anni sia stato stampato e distribuito un milione di copie dell’attuale Catalogo generale. Questo ne fa una delle pubblicazioni tecniche più diffuse del mondo. Non è detto però che quello nuovo raggiunga gli stessi livelli di tiratura.
Dato che le linee di prodotti devono essere rivedute più spesso e che le attività di servizio svolte dalla SKF sono in rapido aumento, in futuro si prevede che il lancio di nuove versioni avverrà con maggiore frequenza.
La tiratura iniziale del nuovo catalogo sarà di 100.000 copie, di cui metà in lingua inglese e metà in tedesco, mentre le altre lingue seguiranno il più presto possibile.
Il numero di pagine sarà vicino a quello dell’attuale, circa 900, ed il prezzo sarà modesto, circa 10-12 euro.
Diversamente dalla versione precedente, il nuovo catalogo verrà stampato con più colori.
Il nuovo catalogo può essere ordinato presso le locali filiali SKF. Si prevede anche di avviare un servizio ordinazioni tramite Internet.