Una soluzione per rettifica ad alta velocità
La SKF ha progettato una soluzione esclusiva per applicazioni di rettifica oscillante, funzionanti a velocità fino a 100.000 giri/min.
La SKF ha progettato una soluzione esclusiva per applicazioni di rettifica oscillante, funzionanti a velocità fino a 100.000 giri/min.
Con una combinazione di tecnologie finora mai utilizzate in altri mandrini, il mandrino Ocelot consente un’elevata precisione di lavorazione e genera un’usura praticamente nulla, il che si traduce in una durata illimitata del mandrino.
I mandrini convenzionali per applicazioni oscillanti sono supportati da complesse strutture idrostatiche e sono soggetti a usura nel sistema meccanico che fa avvicinare il mandrino al pezzo.
Questa usura aumenta le vibrazioni e rende meno uniforme la qualità dei pezzi lavorati. Inoltre, essa provoca eccessivi tempi passivi e costi elevati per la riparazione o sostituzione del sistema di trasferimento.
Il sistema Ocelot offre inoltre un monitoraggio continuo online della qualità del pezzo, tramite sensori integrati per rilevare lo spostamento su più assi.