ZACMI, Gelmini e SKF: trasmissione del moto no problem
La nuova gamma di prodotti SKF Power Transmission permette alla ditta parmense ZACMI di mantenersi al servizio di un’alimentazione di qualità esportata in tutto il mondo.
ZACMI è leader nella produzione di macchine e linee complete per l’industria alimentare. Fondata nel 1954 da Giuseppe Zanichelli a Parma, nel cuore del distretto alimentare italiano, l’azienda si è costantemente evoluta nel tempo e oggi, dopo più di 50 anni, è una solida realtà che, facendo di qualità e innovazione la propria bandiera, soddisfa più di 2.000 clienti in tutto il mondo con impianti tecnologicamente avanzati in grado di assicurare affidabilità, precisione e igiene. Più di 100 persone e una vasta rete di agenti sono impegnati per assicurare, ovunque nel mondo, un livello di servizio eccellente.
Sposando lo spirito di innovazione ZACMI, il Concessionario SKF Forniture per l’Industria Gelmini intuisce che la nuova gamma di prodotti SKF Power Transmission può rappresentare un valore per un’azienda che esporta in tutto il mondo.
Con il supporto SKF viene così organizzato un incontro tecnico con i progettisti e l’ufficio acquisti ZACMI al fine di presentare la gamma completa di produzione SKF.
La possibilità di installare sulle proprie macchine, oltre ai cuscinetti SKF, anche i prodotti Power Transmission, viene giudicata positivamente.
Il marchio SKF è da sempre sinonimo di elevata qualità e anche la nuova gamma conferma questa precisa scelta aziendale.
Per ZACMI, convertire i prodotti Power Transmission al brand SKF, comporta principalmente tre benefici:
• Avere sulle proprie macchine un maggior numero di componenti di elevato livello qualitativo, il cui brand è riconosciuto a livello mondiale.
• Incrementare l’efficienza della propria catena di fornitura consolidando la collaborazione con Forniture per l’industria Gelmini.
• Permettere ai propri clienti la facile reperibilità di ricambi ovunque essi si trovino. Lo stesso codice articolo sarà correttamente interpretato da qualunque concessionario SKF in ogni parte del mondo.
Un risultato di successo è sempre frutto di un lavoro in team. È stato dunque prezioso l’impegno con cui Forniture per l’Industria Gelmini ha condotto un’analisi dettagliata dei prodotti impiegati da ZACMI, verificando con SKF la corretta traduzione del codice prodotto e adeguando la propria gestione scorte al fine di garantire un elevato livello di servizio.
Dopo la necessaria valutazione finale di ZACMI l’iniziativa è stata giudicata positivamente ed è stata approvata la conversione dei prodotti Power Transmission con il brand SKF.
A distanza di tempo il progetto ha trovato nuove conferme alla sua validità con soddisfazione di tutte le aziende coinvolte.
L’esito positivo dell’approccio adottato da Forniture per l’Industria Gelmini ha reso facile proseguire sulla strada intrapresa, ampliando la proposizione dell’offerta secondo il principio delle piattaforme.
Nell’industria alimentare sono molte le occasioni di contaminazione, sia per effetto delle lavorazioni del prodotto sia per gli standard di sanificazione estremamente rigidi. Le tenute giocano un ruolo fondamentale nel proteggere i componenti meccanici e la SKF ha sviluppato recentemente una gamma specifica di anelli di tenuta ad alte prestazioni.
Purtroppo l’anello di tenuta è un componente spesso giudicato valido a priori, qualunque sia il produttore. Tuttavia, come accade per tutti i componenti industriali, la qualità non è scontata ma deve essere cercata e ottenuta. Per questo SKF ha investito risorse e tecnologie per rendere disponibile a tutti i clienti una gamma di prodotti vasta e facilmente reperibile attraverso i concessionari SKF.
Anche per questo prodotto Forniture per l’Industria Gelmini ha effettuato insieme a ZACMI un’analisi dettagliata dei prodotti attualmente impiegati, evidenziando differenze e opportunità offerte dalla nuova gamma SKF.
Oggi ZACMI può contare su una maggior affidabilità delle proprie macchine grazie al supporto offerto dal proprio fornitore e alla qualità del prodotto SKF.
Ma i veri beneficiari di tale scelta qualitativa siamo noi consumatori: le nostre bevande preferite, la frutta e i legumi conservati hanno elevate probabilità di essere stati processati da macchine e impianti ZACMI. Sapere che la componentistica utilizzata è frutto di una precisa scelta qualitativa contribuisce molto alla fiducia del consumatore.