БАН­КИР ДЛЯ БЕД­НЯ­КОВ

Материалы по теме

РЕ­ЗЮ­МЕ

Юнус защитил докторскую диссертацию в области экономики в Вандербильтском университете, штат Теннессии, США. Любит бангладешскую и китайскую кухни. В последнее время из-за постоянной занятости почти ничего не читает, «кроме газет, журналов и документов, касающихся микрокредитов/социального развития». Любит слушать музыку «как бангладешскую, так и западную». Обе его дочери: Моника, которая живет в США и поет в Metropolitan Opera (сопрано), и Дина – являются страстными поклонницами западной музыки.

Вырвав из нищеты миллионы людей, Мухаммад Юнус считает, что ему еще рано почивать на лаврах. Теперь он намерен заняться социальным бизнесом.

Экономист из Бангладеш Мухаммад Юнус, основатель и директор банка Grameen Bank и солауреат Нобелевской премии мира за 2006 г., объявил о новом направлении своей деятельности — социальном бизнесе.

Юнус развернул борьбу за экономические реформы после того, как в 1974 г. посетил деревни в провинции Читтагонг недалеко от университета, где он преподавал экономику. «Тогда я вдруг понял,что все эти «великие» теории, которые я преподавалсвоим студентам, ничем не могут помочь этимлюдям».

Он забросил учебники и принялся изучать деревенскую жизнь. Он увидел, что люди умирают от голода из-за того, что им не хватает мизернойсуммы денег. Например, одна женщина хотелазарабатывать себе на жизнь изготовлением стульевиз бамбука, но у нее не было 25 центов на то, чтобыкупить бамбук. Юнус нашел 42 человека, которымдля того, чтобы прокормить свои семьи, в совокупности не хватало 27 долларов США.

Так в 1976 г. родилась идея создания банка Grameen Bank, основанного на взаимном доверии, строгой отчетности, инновациях и групповой динамике. На сегодняшний день этот банк предоставил 6,7 млн. микрокредитов женщинам из 72 тыс. бангладешских деревень.

«Банкиру для бедняков» стоило огромных трудов убедить экономистов в том, что к микрокредитам следует относиться со всей серьезностью. «Но стоило нам получить Нобелевскую премию, как все двери мгновенно распахнулись, мы стали желанными гостями и нас, наконец, услышали».

Весть о присуждении Нобелевской премии вызвала ликование по всей стране. Комитет по Нобелевским премиям отметил заслуги Юнуса в «превращении системы микрокредитов в важный инструмент программ по ликвидации нищеты».

На сегодняшний день модель предоставления микрокредитов внедрена в более чем 100 странах при финансовой и технической поддержке банка Grameen Bank.

В Бангладеш группа Grameen из крошечного банка превратилась в огромный конгломерат, однако Мухаммад Юнус придерживается скромности во всем. Кондиционер в его кабинете в штаб-квартире Grameen в Дакке отключен. Чая с молоком вы тоже там не дождетесь. «Женщины из бедных семей доверили мне свои сбережения, и я не вправе транжирить их на молоко, которое стоит слишком дорого», — сказал он когда-то. С тех пор ничего не изменилось.

Единственное, что у него есть всегда и в неограниченном количестве – это время для общения с клиентками банка Grameen. «Я дал им свой номер телефона», — говорит Юнус.

Итак, он доказал, что женщины из беднейших слоев населения могут быть надежными банковскими клиентами, и основал несколько ориентированных на социальное развитие компаний, которые помогли вырвать из нищеты миллионы людей. Что дальше?

«Я хочу доказать, — говорит Юнус, — что бизнес не обязательно должен гнаться за прибылью и быть средством обогащения . Человек – это не просто бездушная машина для зарабатывания денег».

Его идея состоит в том, чтобы вместо пожертвований денег на благотворительные нужды вкладывать их в компании, деятельность которых будет направлена на удовлетворение потребностей беднейших слоев населения в продуктах питания или медицинской помощи. При эффективном и честном управлении любая компания может быть рентабельной, однако полученная ею прибыль вместо того, чтобы возвращаться к инвестору в виде дивидендов, будет реинвестироваться в дальнейшее развитие компании.

«Я подвергаю ревизии некоторые экономические концепции и пытаюсь создать новую категорию бизнеса — бизнес во благо людей», — говорит Юнус.

Одним из проектов в рамках этой идеи является совместное предприятие банка Grameen Bank и одного из крупнейших французских производителей молочных продуктов компании Danone — Grameen-Danone Foods, которое будет снабжать витаминизированным йогуртом страдающих от недоедания детей в Бангладеш. Идея создания этого проекта возникла в ноябре 2005 г., когда Франк Рибо, главный исполнительный директор и президент Danone, пригласил Юнуса на обед в один из парижских ресторанов. «Ему было любопытно узнать, чем занимается Grameen Bank, — вспоминает Юнус. — Я все ему объяснил, а потом спросил: а почему бы нам не создать совместную компанию Grameen-Danone в Бангладеш?»

Два года спустя йогурт с молокозавода совместного предприятия, расположенного в 200 км от Дакки, уже поставлялся детям близлежащих деревень. В ближайшие десять лет планируется построить 50 таких молокозаводов. «На этом примере я теперь могу убедить других в том, что эта идея вовсе не такая уж безумная», — говорит Юнус, улыбаясь.