ДИЗАЙН НА СЛУЖБЕ У МЕДИЦИНЫ
Для компании Richard Wolf GmbH дизайн производимого ей медицинского оборудования очень важен. Он облегчает работу в операционных.
РЕЗЮМЕ
Компания Richard Wolf GmbH была основана в 1947 г. в г.Ниттлинген, Германия. В 1971-1979 гг. были созданы дочерние фирмы в Бельгии, Франции, Великобритании и США. В 1994 г. Richard Wolf вышла на австрийский рынок.
Компания стремится стать лидером производстве иновационного эндоскопического оборудования и комплексных систем медицинского оборудования для операционных.
Richard Wolf имеет штат сотрудников 1300 человек по всему миру и примерно 100 международных представительств.
Для компании Richard Wolf GmbH дизайн производимого ей медицинского оборудования очень важен. Он облегчает работу в операционных.
Первое, что бросается вглаза, когда входишь в демонстрационный зал компании Richard Wolf GmbH – это кремово-голубой стол, изящные изгибы которого отлично вписались бы в интерьер какого-нибудь санатория. В действительности он предназначен для больниц и входит в состав комплекта оборудования для ударного дробления почечных и желчных камней.
«Здесь главное – дизайн», — говорит Михаэль Буркхардт, руководитель проектной группы, занимавшейся разработкой этого стола, контракт на производство которого получила SKF. «Приходя на лечебный сеанс, пациент не должен испытывать страх. Отсутствие страха облегчает его страдания».
Дизайн – это один из тех аспектов, которые выделяют компанию Richard Wolf среди других актеров рынка медоборудования, где в последние годы происходит ужесточение конкуренции. Еще один аспект, позволяющий немецкой компании среднего размера Richard Wolf из г. Нитлинген (вблизи г.Карлсруэ) опережать своих конкурентов – это постоянное внедрение инноваций, включая разработку полного комплекта оборудования для операционных. Наконец, клиентов привлекает высокое качество продукции этой компании, которая была основана в 1947 г.
Петер Фаллон, руководитель отдела по реализации и маркетингу установок для бесконтактного дробления камней или литотрипсии, говорит, что сейчас компания ищет пути на новые рынки сбыта, включая США и Китай.
Установки, производимые Richard Wolf, отвечают американским требованиям. А в 2005 г. завершится процесс получения лицензии на продажу оборудования в Китае. Компания уже хорошо представлена в Японии, которая закупила более 30 установок для литотрипсии. Richard Wolf имеет представительства в более чем 100 странах мира, а ее общий штат сотрудников составляет более 1300 человек.
Пожалуй, самаяизвестная разработка Richard Wolf – это установка для дробления камней в теле человека Piezolith. Она была представлена в 1986 г. и явилась первой установкой подобного типа, оборудованной встроенным ультразвуковым локатором, который позволяет производить операции литотрипсии без анестезии. Более поздние модификации также предусматривали возможность рентгеновской локации и расширяли возможности по локации и ударному дроблению камней.
Последняя модификация, Piezolith 3000, включает два слоя керамических цилиндров для производства ударных волн, что способствует увеличению мощности ударных волн.
По сравнению с другими установками для литотрипсии Piezolith обеспечивает ряд преимуществ как для пациентов, так и для врачей. Большая точность воздействия уменьшает вероятность внутреннего кровотечения и болезненность операции, а также увеличивает диапазон применения установки – пьезоэлектрическая установка дала возможность дробления слюнных камней. Кроме того, пьезоэлектрические установки небольшой мощности могут использоваться для лечения суставных и мышечных болей. Установка Piezolith имеет более долгий срок службы. Буркхард объясняет, что аппараты, действие которых основано на использовании энергии электромагнитных волн, способны в среднем произвести около миллиона ударных импульсов, в то время как Piezolith может произвести более пяти миллионов импульсов прежде, чем потребуется ее замена.
Одной из новейших разработок компании Richard Wolf является высокоскоростная фотокамера, предназначенная для использования в отделениях УГН (ухо-горло-нос). Этот устанавливающий новый мировой стандарт аппарат производит съемку работы голосовых связок пациента со скоростью 4000 кадров/сек. Для сравнения – скорость предыдущих моделей была 25 кадров/сек. «Это открывает новые возможности для диагностики заболеваний голосовых связок, т.к. врачи впервые имеют возможность наблюдать замедленные вибрации голосовых связок на всех этапах их движения”, — говорит Уве Шпицмюллер, менеджер по технической подготовке медицинского персонала.
Помимо разработкинового оборудования на концептуальном уровне Richard Wolf в последние годы занимается поставками комплексных систем для операционных. Кроме установок Piezolith компания предлагает систему CORE или комплексную систему для эндоскопии, используемую во время операций, которая включает все: от операционного стола и насоса для брюшной полости до монитора с сенсорным управлением для актуализации информации и двух мониторов, по которым врачи и медсестры могут следить за ходом операции. «Комплексные системы, подобные этой, приобретают все большее значение для больниц по всему миру в связи с более строгим финансовым контролем по сравнению с временами, когда все решения о закупках того или иного оборудования принимали главные врачи больниц», — говорит Шпицмюллер.
Регулярные контакты сврачами и больницами и реализация экспериментальных проектов в ассоциированных клиниках позволяют компании Richard Wolf оперативно реагировать на изменяющиеся запросы врачей и постоянно растущие требования к точности и компактности приборов.
Другими факторами, помогающими Richard Wolf опережать конкурентов, являются стабильность качества и репутация компании в отрасли. Продукция Richard Wolf – будь то комплексные системы или отдельные проекты – всегда привлекает своим дизайном и легкостью в эксплуатации, что выгодно отличает ее от продукции конкурентов. В 2004 г. компания получила награду iF «За лучший дизайн», что сравнимо с получением Оскара в кинематографии. Эта награда была получена за новое поколение гибких эндоскопов. Richard Wolf стала победителем в своей отрасли, опередив 2000 участников из 30 стран. Международное жюри по достоинству оценило эргономику и дизайн этих эндоскопов.
Когда мы возвращаемся в демонстрационный зал, Буркхардт обращает наше внимание на элементы дизайна кремово-голубого стола. «Важность дизайна по 10-балльной шкале составляет примерно 8-10 баллов, — говорит Буркхардт. — Сегодня для того, чтобы продукт пользовался успехом на рынке, он должен не только превосходить конкурентов по своим техническим параметрам, но и иметь выдающийся дизайн».