СИЛА МУКИ
РЕЗЮМЕ
Allied Mills — это дочерняя компания частного акционерного общества Associated British Foods Plc, но была основана в Великобритании Гарфилдом Вестоном в 1935 г. под названием Food Investments Limited.Уже через шесть недель c момента образования компания изменила название на Allied Bakeries.
Allied Bakeries быстро росла и начала скупать независимые мукомольные предприятия Великобритании. К 1960 г. деятельность предприятия распространилась на множество других направлений в отрасли и холдинговая компания изменила название на Associated British Foods. Название Allied Bakeries перешло к пекарному подразделению, муку которому поставляла Allied Mills (мукомольное подразделение компании). К 1964 г. Allied Bakeries стала одной из самых больших в мире хлебопекарных компаний.
На протяжении 1970-х, 80-х и 90-х годов Allied Mills вкладывала средства в новые мельницы, чтобы снабжать непрерывно растущий рынок, и к концу тысячелетия компания поставляла более миллиона тонн муки в год.
В 2003 г. Allied Mills продала часть мукомольного дела, чтобы сосредоточиться в первую очередь на производстве муки для других компаний, входящих в Associated British Foods.
В марте 2006 г. Allied Mills опять включилась в производство муки для сторонних заказчиков в меньшем, чем прежде масштабе, но с использованием высокоэффективных интегрированных операций.
Компания Allied Mills размалывает гигантские объёмы пшеницы в муку круглый год, по 24 часа в сутки, снабжая британские пекарни продуктом неизменно высокого качества. Непрерывность работы требует исключения внеплановых простоев.
Данкан Лоусон стоит в кепке и жёлтой флуоресцентной куртке перед невероятно высокой элеваторной башней в лондонских доках Тилбери. В роли технического директора проектной группы в Allied Mills Лоусон когда-то распоряжался десятками рабочих, но теперь он руководит всего пятнадцатью инженерами на трёх заводах, которые, в свою очередь, обслуживают мельничные установки, намалывающие почти четверть годового объёма муки Великобритании.
Лоусон объясняет, что пшеница закупается отделом снабжения компании на месяцы вперёд и поступает со всего мира. Усердная работа начинается сразу по прибытии пшеницы на место.
У разных сортов пшеницы не только разное содержание белка, но и разные реологические свойства. «Пшеница, предназначенная для изготовления хлебопекарной муки, – говорит Лоусон, – должна содержать требуемое количество белка и обладать необходимыми для конечного продукта свойствами». Искусство главного технолога состоит в умении поддерживать правильный баланс между качеством разных зерновых смесей и стоимостью муки.
Получение такого исключительно точного сочетания – смеси для размола – требует высокой квалификации.
«Для разных конечных продуктов нужны разные смеси для размола, – объясняет Лоусон. – Два наших основных вида муки – это белая хлебопекарная мука и непросеянная мука.
Кроме этого, из твёрдых сортов пшеницы мы получаем крупчатку для высококачественных макарон». Каждая разновидность хранится в отдельном зернохранилище, но вся пшеница в итоге пройдет одинаковую обработку.
«Во время первичной очистки, – говорит Лоусон, – пшеница очищается грубо. Она поступает прямо с поля или из хранилища, вместе с соломой, мякиной и даже иногда с пятифунтовыми банкнотами». Вторая очистка гораздо более тщательная, её точные условия зависят от размера, формы и плотности каждого зерна. Также на этом этапе добавляется вода. Пшеница должна поглотить эту влагу, и её оставляют на кондиционирование в одной из огромных башен на срок от 12 до 24 часов. Без воды несмягчённую пшеницу молоть нельзя, потому что зёрна просто раздробятся в процессе перемолки.
Последней составляющей процесса является собственно размол. Желобы, зубья и гладкие поверхности вальцовых дробилок бьют и сжимают пшеницу, а сита просеивают её в муку. Природа конечного продукта зависит от конфигурации каждой вальцовой дробилки и настройки сита.
«Весь процесс очень капризный, – говорит Лоусон, – а основная роль в нём принадлежит главному мельнику (теперь его называют главным технологом). Он должен электронным способом измерять влажность и содержание белка и точно регулировать их в соответствии с требованиями конечного продукта. Он также должен обеспечить готовность работающих он-лайн систем к мониторингу процесса в целом».
Получившаяся основная мука затем смешивается в соответствии со спецификациями каждого клиента и отгружается в сухогрузные цистерны. Львиная доля идёт в компанию Allied Bakeries, которой, как и Allied Mills, владеет Associated British Foods. Allied Bakeries производит собственный сорт хлеба под торговой маркой Kingsmil. «Кроме этого мы производим готовую к употреблению муку по предварительному заказу компаний за пределами Associated British Foods», – говорит Лоусон.
Рассказывает Филипп Бич, главный управляющий Allied Mills: «Людям нравится говорить о том, что они предпочитают чёрный хлеб с толстой коркой, но основной покупаемый в Великобритании хлебопродукт – это белый нарезанный и упакованный хлеб. Обойная мука остаётся на нишевом рынке. Чтобы удовлетворить специальный спрос, нам нужно покупать другие разновидности [французскую пшеницу для батонов, например], но в конечном счёте мы намерены превзойти другие компании по качеству, услугам и устойчивости».
При незначительном снижении продаж белой хлебопекарной муки с 53 до 48% общей доли рынка, доля обойной муки остаётся постоянной на уровне примерно 6%. Allied Mills производит также значительную часть муки-крупчатки в Великобритании. Отходы мукомольного производства гранулируются и продаются производителям кормов животных.
«Наша главная цель, – говорит Бич, – это обеспечение пекарен сырьём соответствующего качества. Мы делаем муку в больших объёмах круглые сутки 365 дней в году, и нам нужно поддерживать этот процесс без перебоев».
Вклад SKF
«В 2005 г. Allied Mills обратилась к нам за помощью в оценке надёжности основных производственных средств, – говорит Пол Дейтон из SKF. – Они стремились к тому, чтобы производство не простаивало ни минуты. Мы воспользовались методом полной оценки, который называется «Анализ Потребностей Клиентов» [CNA], чтобы дать Allied Mills возможность выработать стратегию обслуживания основных средств».
SKF повторно воспользовалась CNA в 2009 г. Была организована команда, в задачу которой входило определение причины каждого внепланового останова мельницы, возможности его предвидения и срочного ремонта.
SKF порекомендовала инженерам Allied Mills всем вместе обсудить техоблуживание имеющихся 5000 единиц основных производственных средств и рассмотреть процесс обслуживания как единую ценообразующую часть производства. Это часть критичного подхода SKF – определение и предотвращение возможных аварий и планирование ремонта по фактическому состоянию оборудования.
«Теперь, – говорит Данкан Лоусон, технический директор группы Allied Mills, – наша цель – заниматься техобслуживанием в свободное время».