Produktion

Top LEED-rating

Der indische Green Building Council hat das Bürogebäude von SKF in Pune (Indien) kürzlich mit dem höchsten LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)-Zertifikat in Platin ausgezeichnet.

Ähnliche Inhalte

Links

LEED

Der indische Green Building Council hat das Bürogebäude von SKF in Pune (Indien) kürzlich mit dem höchsten LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)-Zertifikat in Platin ausgezeichnet.

Das unter den Gesichtspunkten Energie- und Wassereffizienz realisierte Gebäude erzielt mit seiner Außenhülle und Beleuchtung eine rund 60-prozentige Verbesserung der grundlegenden LEED-Gebäudestandards. Insgesamt werden 65 Prozent des im Gebäude benötigten Stroms von Solarmodulen auf dem Dach erzeugt; während der Hauptgeschäftszeiten ist das Gebäude energieneutral, da der Strombedarf dann zu 100 Prozent mit Solarenergie gedeckt wird.

Die SKF Gruppe hat ihren Schwerpunkt schon lange auf Nachhaltigkeit gesetzt und in der BeyondZero Strategie definiert. Die LEED-Zertifizierung ist nur ein Beispiel für viele von SKF eingeleitete Maßnahmen zur Reduzierung von Umwelteinflüssen in der gesamten Wertschöpfungskette. Ein weiteres Beispiel stellt die Fokussierung der Gruppe auf energie- und CO2-sparende Lösungen in den eigenen Bereichen Fertigung, Logistik und Einkauf dar. Seit 2006 hat SKF den absoluten Energieverbrauch um 15 Prozent gesenkt, während der Gruppenumsatz im gleichen Zeitraum um 30 Prozent stieg.

BeyondZero ist eine registrierte Marke der SKF Gruppe

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten