Desempeño resistente

Desempeño resistente

Las bicicletas de montaña están creadas para entornos dominados por el polvo, el barro, la suciedad y el agua, es decir, para entornos que castigan duramente los rodamientos. Benjamin Michael, ingeniero de aplicaciones de SKF y apasionado del ciclismo de montaña en Alemania, ideó una solución con rodamientos de SKF especiales dotados de tecnología Solid Oil.

Texto Erik Aronsson
Foto Stefan Eigner, Lichtbildstelle

Lubricantes Sellos

Solid Oil es un material de polímero saturado en aceite que ­prácticamente llena todo el espacio libre en el rodamiento. Diseñados para aplicaciones con niveles altos de agua y otros contaminantes, los rodamientos con Solid Oil contienen entre dos y cuatro veces más aceite que un rodamiento lubricado con una grasa convencional. La lubricación es de por vida y no precisa relubricación; asimismo, la cantidad de suciedad y contaminación que puede entrar en el rodamiento es limitada.

Sección transversal de un rodamiento MTRX de SKF.

Sección transversal de un rodamiento MTRX de SKF.

Contacto de venta

evolution@skf.com

En su vida privada, Michael practica el ciclismo de montaña de forma semiprofesional y conoce de primera mano los problemas que deben afrontar los ciclistas de montaña. Michael realizó pruebas y validó la sostenibilidad de los rodamientos SKF con Solid Oil para su bicicleta de montaña. Su trabajo ha culminado en una nueva gama de rodamientos MTRX de SKF, que pueden utilizarse en numerosos componentes de la bicicleta, por ejemplo, para el pivote del cuadro en las bicicletas de suspensión doble, las poleas, los ejes de pedalier, los pedales, los cubos de rueda y las columnas de dirección.

Tanto en las competiciones cross-country como en las maratones de larga distancia, los rodamientos MTRX de SKF son de total confianza.

www.skf-mtrx.com

Contenido relacionado