Más que un automóvil eléctrico
Los ingenieros de Uniti son unos auténticos apasionados de su trabajo. Los videos que suben a YouTube, siempre actualizados en nombre de la transparencia, destilan una pasión que normalmente se reserva a los aficionados al CrossFit.
Uniti es una empresa emergente sueca poblada de ingenieros expertos en tecnología que han decidido adentrarse en el mundo hipercompetitivo de los automóviles eléctricos. Con sus socios Siemens, la empresa de robótica KUKA y el grupo energético E.ON, Uniti transmite un fervor casi evangélico que recuerda a Apple en sus inicios. Al escuchar a Lewis Horne, su Director ejecutivo australiano, resuenan ecos de un joven Elon Musk. Su tono es informal, apasionado e insistente; el tono de un emprendedor, de alguien que tiene una misión que cumplir.
El biplaza eléctrico de Uniti se define por su diseño ergonómico y su enfoque en la batería, un sistema auxiliar extraíble que facilita una carga flexible. De peso ligero (450 kilogramos), el vehículo puede alcanzar velocidades de hasta 130 km/h. El futurista visualizador HUD en el parabrisas permite centrarse más en la carretera, y la unidad de dirección parece sacada de La Guerra de las Galaxias. Esta atención a los detalles abarca también los rodamientos rígidos de dos hileras de bolas de SKF integrados en las bisagras de las puertas.
A los ingenieros de Uniti les gusta verse a sí mismos como revolucionarios que traen una bocanada de aire fresco a un mercado viejo. Si siguen avanzando con su ímpetu actual, ¿quién sabe adónde pueden llegar?