Industria
2018 Alfa Romeo Stelvio

Rodamientos SKF en el nuevo Alfa Romeo Stelvio

El nuevo y potente SUV Alfa Romeo Stelvio está equipado con la unidad de rodamientos para cubos de rueda de tercera generación HBU3.

Contenido relacionado

El nuevo y potente SUV Alfa Romeo Stelvio está equipado con la unidad de rodamientos para cubos de rueda de tercera generación HBU3.

Esta unidad es un sistema liviano de rodamientos para ruedas, completamente integrado, compuesto de un rodamiento de dos hileras de bolas de contacto angular con aros y conjuntos de bolas emparejados para proporcionar la precarga requerida. Los ángulos de contacto están optimizados para proporcionar la precarga específica y soportan las extremas condiciones de carga en las ruedas que suelen darse en este vehículo de alto rendimiento.
 

La HBU3 incorpora una pestaña en el aro no giratorio del rodamiento y otra en el aro giratorio. La pestaña giratoria se mecaniza después del montaje del rodamiento, a fin de conseguir tolerancias de variación muy bajas, lo que reduce los niveles de vibración y ruido durante el frenado.