2018 Alfa Romeo Stelvio

La nuova Alfa Romeo Stelvio monta mozzi ruota SKF

Unità cuscinetto Industria Automobili

Il nuovo potente SUV Alfa Romeo Stelvio monta le unità mozzo ruota di terza generazione (HBU3) prodotte da SKF.

Le HBU3, che costituiscono un sistema di cuscinetti per ruote leggero e completamente integrato, sono formate da un cuscinetto obliquo a due corone di sfere con anelli e gruppi sfere assemblati in modo da garantire il corretto precarico. Gli angoli di contatto sono ottimizzati per ottenere il precarico specifico e reggere i carichi ruota estremi previsti per questo veicolo a elevate prestazioni.
 

Contatto vendite

evolution@skf.com

Le HBU3 incorporano una flangia nell’anello fisso e una in quello rotante del cuscinetto. La flangia rotante viene lavorata dopo l’assemblaggio del cuscinetto al fine di ottenere tolleranze sulla precisione di rotazione molto ristrette e ridurre i livelli di vibrazione e rumorosità durante la frenata.

Contenuto correlato