man-truck

Notizie dal mondo Automotive:

Automobili Altri prodotti Altri servizi

La business area SKF Automotive ha concluso numerosi accordi con clienti che operano nei settori auto e autocarri:

• A inizio 2015 è stato firmato un importante accordo con la Volvo Car Corporation per la fornitura di unità mozzo ruote, che equipaggeranno i loro futuri modelli di auto. Per rispondere alle esigenze della Volvo Car, la SKF ha realizzato specifiche unità mozzo ruote con grasso a basso attrito.

• La SKF ha siglato un contratto triennale con MAN per la fornitura di unità cuscinetto per le  ruote gemellate di autocarri.

• Regera, il nuovo modello di auto della Koenigsegg, è equipaggiato con le unità mozzo ruote SKF per le ruote anteriori e posteriori.

• La SKF fornisce alla Volkswagen unità mozzo ruote e unità cuscinetto per sospensioni MacPherson della Golf VII prodotta a Puebla, in Messico.

• Il nuovo crossover Fiat 500X è equipaggiato con le unità mozzo ruote SKF per le ruote anteriori e posteriori, nonché con le tenute SKF per ammortizzatori, motore e trasmissione.

• La SKF fornisce al Gruppo PSA le unità mozzo ruote per le ruote anteriori e posteriori, le unità per sospensioni MacPherson, frizione e motore, nonché appositi cuscinetti per il cambio dei modelli Citroën C4 Cactus e Peugeot 2008.

La SKF fornisce alla MAN le unità per ruote gemellate

Contenuto correlato