Nuovo dosatore per grasso

Nuovo dosatore per grasso

Lubrificanti

SKF ha introdotto il dosatore per grasso Lincoln SLC. Progettato per essere impiegato con i sistemi di lubrificazione a linea singola, questo dispositivo è caratterizzato da un’esecuzione compatta e modulare, che richiede meno giunzioni e riduce così il rischio di trafilamento.

Dotato di un pistone dosatore a molla, il dispositivo ha un’elevata capacità di sfiato che lo rende compatibile con i grassi di grado fino a NLGI 2. Opera in modo affidabile in condizioni gravose e alle basse temperature.

Contatto vendite

evolution@skf.com

Sono disponibili due modelli, rispettivamente l’SLC1, che ha da 1 a 12 uscite, e l’SLC2, che ha da 1 a 6 uscite. Entrambi dispongono di filettature BSP o NPT e sono classificati secondo la classe di corrosività C3. Le connessioni in entrata e in uscita sono disponibili in unità metriche e imperiali.

Contenuto correlato