Competenza ingegneristica

Riconoscimenti WWF a progetti SKF

Nell’ambito degli SKF Eccellence Award, istituiti dalla SKF al proprio interno per dare risalto all’eccellenza in vari progetti, due di questi sono stati scelti per inserirli nell’SKF Climate Savers Award, presentato dal WWF nel maggio 2014.

Contenuto correlato

Link correlati

WWF

Nell’ambito degli SKF Eccellence Award, istituiti dalla SKF al proprio interno per dare risalto all’eccellenza in vari progetti, due di questi sono stati scelti per inserirli nell’SKF Climate Savers Award, presentato dal WWF nel maggio 2014.

Il primo progetto ha consentito alla SKF India di ridurre le emissioni di CO2 connesse alle attività produttive di quasi 1.800 tonnellate di un anno, realizzando, nel contempo, un risparmio annuo di circa un milione di euro. Ciò è stato possibile grazie alle misure di conservazione dell’energia, al passaggio alle biomasse e all’energia idroelettrica e all’installazione di celle solari fotovoltaiche sul tetto dello stabilimento.

Con il secondo progetto, la SKF ha lanciato nel 2013 una soluzione dotata di motore a magneti permanenti per alte velocità, studiata per gli impianti di trattamento delle acque reflue, che permette di ridurre i consumi energetici fino al 40 percento. Applicata a una soffiante da 350 kW, la soluzione consente di risparmiare annualmente 500.000 kWh, pari a una riduzione di 375 tonnellate di CO2 (vedere Evolution # 2/2014).