Soluzioni di tenuta per molatrici professionali per pavimenti

Soluzioni di tenuta per molatrici professionali per pavimenti

Guarnizioni

Per l’ultima nata in casa Scanmaskin, azienda svedese produttrice di molatrici per pavimenti, SKF ha sviluppato nel tempo record di quattro mesi una speciale tenuta radiale per alberi. La Scanmaskin World Series è stata sviluppata con il sostegno del team di ingegneri dell’applicazione SKF in Svezia e ha una durata di esercizio nominale di 20 anni.

“Le molatrici per pavimenti professionali operano in condizioni severe, in presenza di polvere, che rappresenta il principale ostacolo per la loro affidabilità”, dichiara Paolo Bergstrand, CEO di Scanmaskin.“Queste macchine devono poter essere usate su superfici che presentano asperità e irregolarità senza che la loro efficienza, calcolata in base alla capacità oraria di molatura, sia compromessa”.

Contatto vendite

evolution@skf.com

Le tenute incidono in modo determinante sulle prestazioni del sistema. La durata e l’affidabilità di quello che viene spesso considerato un semplice componente può fare la differenza ai fini del funzionamento efficiente di un prodotto. Le soluzioni di tenuta industriali SKF comprendono tenute per la trasmissione di potenza, tenute idrauliche, tenute per fluidi e tenute lavorate a macchina.

Contenuto correlato