Промышленность

Ветроэнергетика США

Более 150 лет основным источником энергии для США было ископаемое топливо. Но сегодня страна активно осваивает альтернативные источники энергии, в том числе – энергию ветра.

Материалы по теме

ФАКТЫ

Преимущества системы SKF Windcon:

  • Увеличение интервалов техобслуживания
  • Согласованность процедур техобслуживания и длительных ремонтных работ
  • Снижение операционных издержек и себестоимости кВт/ч
  • Минимизация риска незапланированных простоев, вызывающих потери в энергопроизводстве
  • Оценка остаточного ресурса каждой турбины
  • Удалённый веб-мониторинг условий эксплуатации
  • Совместимость с централизованной автоматической системой смазки WindLub от SKF для мониторинга условий смазывания
  • Интегрированный пакет «нормы и показатели ISO», позволяющий осуществлять мониторинг уровня масла в режиме он-лайн
  • Встроенное программное обеспечение с обновлённой системой вывода данных и новыми инструментальными средствами для упрощения просмотра данных.
  • Система SKF WindCon подходит для установки на турбинах любых типоразмеров наземного и морского применения.

SKF WindCon в действии
Позволяя операторам в реальном времени осуществлять мониторинг и выявлять ухудшения в состоянии элементов оборудования, система SKF WindCon даёт возможность принимать решения о техобслуживании на основе фактических рабочих параметров, а не произвольно составленных графиков. Помимо увеличения интервалов техобслуживания, система обеспечивает чёткое управление плановыми процедурами текущего обслуживания и согласованность всех действий по выполнению дорогостоящего и связанного с риском обслуживания.

ССЫЛКИ НА ТУ ЖЕ ТЕМУ

EverPower

ОБРАТИТЬСЯ В ОТДЕЛ СБЫТА

Грег Зиглер, Greg.Ziegler@skf.com

Две пары глаз следят за монитором, где ежеминутно обновляются данные о состоянии ветряной электростанции Highland 1 на юго-западе Пенсильвании.

Операторы Джон Беннетт и Брэдли Фой работают в центре управления станцией, где они осуществляют мониторинг и контроль 25 турбин мощностью более 62 МВт.

«Наша задача – следить за тем, чтобы турбины исправно функционировали, когда дует ветер, – говорит Беннетт. – Мы регистрируем любые виды неисправностей и выясняем их причины».

Электростанция Highland 1, принадлежащая американской ветроэнергетической компании EverPower, производит энергию, достаточную для снабжения 20 тыс. домов.

На долю США приходится около 20% мирового выброса углекислого газа, связанного с выработкой энергии; но в настоящее время здесь активно осваивают альтернативные источники. По данным на конец 2010 г., страна занимала второе место в мире по объёмам производства энергии из ветра. Сейчас около 2% энергетических потребностей США удовлетворяется за счёт вет­ро­энергетики. В 2008 г. Министерство энергетики США выпустило отчёт, где рассматривался сценарий увеличения доли вет­роэнергетики до 20% к 2030 г. Подписанный президентом Бараком Обамой в 2009 г. Закон о стимулировании экономики также уделяет большое внимание использованию возобновляемых источников энергии. Развитие ветроэнергетической отрасли активно приветствуется общественностью США. Согласно данным Американской ветро­энергетической ассоциации, недавние опросы общественного мнения говорят о том, что 9 из 10 избирателей поддерживают идею усиления роли ветроэнергетики в США. Несмотря на недавний экономический кризис, установленная мощность ветряных электростанций увеличилась более чем вдвое в период с 1-го квартала 2010 г. по 1-й квартал 2011 г.

Компания EverPower стремится играть ключевую роль в области ветроэнергетики: «У нас есть необходимые ресурсы для того, чтобы быть основным поставщиком, – говорит Даниель Ладжиован, менеджер по проектному взаимодействию, EverPower. – Сейчас мы эксплуатируем одну ветряную электростанцию и в текущем году [2011] строим ещё две. В стадии разработки – четыре ветроэлектростанции, и мы надеемся приступить к их строительству в течение года».

Компания, штаб-квартира которой расположена в Нью-Йорке, уделяет большое внимание работе с местным населением, в частности – применяет методы экономического стимулирования. EverPower планирует все новые разработки в тесном сотрудничестве с местным сообществом. Землевладельцы получают роялти, в городские бюджеты поступают платежи, выплачиваются налоги.

«Ветроэлектростанция Highland 1 – это проект развития местного сообщества, в который было инвестировано около 150 млн. долларов США, – говорит Ладжиован. – Именно столько составили вложения EverPower; большинство из этих средств было направлено на создание рабочих мест и закупку местных товаров и услуг».  

Чтобы деятельность EverPower была продуктивной и прибыльной, время вынужденных простоев оборудования необходимо свести к минимуму. Следя за работой турбин, Беннетт и Фой пользуются системой удалённого мониторинга WindCon от SKF, датчики которой установлены на всех 25 турбинах, что позволяет осуществлять мониторинг, анализ и сбор данных о механических характеристиках оборудования, а также составлять обзор рабочих параметров.

«Система SKF WindCon даёт нам возможность прогнозирования, – говорит Фой. – Мы узнаём о проблеме за 3 месяца, за полгода, за год до того, как она может возникнуть».

Ладжиован добавляет: «В случае каких-либо неисправностей вряд ли отыщется необходимая деталь на местном складе запчастей. Поиск займёт несколько дней. Поэтому чем лучше у нас организовано техобслуживание, тем реже будет выходить из строя оборудование и тем продолжительнее и эффективнее будет работа турбин».