Sara Mazur

保持好奇心

《Computer Sweden》杂志将Sara Mazur评为2014年瑞典最具影响力的IT女性。对一个从未规划过职业的人来说,这是一个不小的成就。

文:Cari Simmons 图:Daniel Roos

其他业务 其他产品 其他服务

事实

Sara Mazur
出生:1966年,瑞典 哥德堡
居住地:斯德哥尔摩城外一幢建于19世纪、经过翻修的房屋
工作地:瑞典斯德哥尔摩中部西北城市希斯家庭成员:丈夫、儿子和女儿,以及丈夫的两位已经长大成人的女儿
最爱的休闲活动/爱好:骑马、滑冰和其他户外运动、旧房子、美食和美酒
教育:KTH皇家理工学院理学硕士和聚变与等离子体物理博士
奖项:2014年,被《Computer Sweden》杂志评为“瑞典最有影响力的IT女性”,电信分支时事通讯《Telekomnyheterna》授予“年度女性人物奖”。她还获得了吕勒奥理工大学荣 博士学位。
不为人知的天赋:“我真的很擅长组装宜家家具,这就像搭建成人乐高。我喜欢建 工作。”

Sara Mazur一直很清楚自己想要从事研究工作,但她并没做过全面的职业规划。她肯定从来没有设想过有一天她会成为瑞典IT和电信巨头爱立信公司的研究主管。回首往事,Mazur说道:“我认为你不应该花太多的时间规划你的职业,而是专注于喜欢做的事情,并把工作干好。”

Mazur于1995年加入爱立信,她拥有聚变与等离子体物理博士学位。早年她曾研究过自适应天线。2012年,她成为研究主管。Mazur说:“能在这样一个处于技术前沿的公司工作真是太棒了,而且这些技术影响着每个人的生活。”

在众多的技术选择中,也许Mazur面对的最大挑战是集中精力研究对公司未来发展至关重要的技术。

5G系统是西门子研究中心重点关注的投资领域之一。该研究中心也着重研究网络社会中的网络和云、ICT(信息与通信技术)产业转型和服务交付,以及下一代管理和操作系统,包括大数据和分析等。爱立信研究中心也启动了名为爱立信车库(Ericsson Garage)的技术孵化中心。任何人都可以提出想法,如果想法被接受,那么他或她就要脱离日常工作,集中精力将创新想法转化成产品原型。

来自爱立信车库的一项创新是和瑞典银行共同开发的远程银行工具。另一个产品是与环球音乐集团开发的应用程序,它能在智能手机上播放现场音乐会并同步投影到荧幕上。

Mazur承认说:“对像爱立信这样拥有悠久传统的大型公司来说,创新可能会是一次挑战。”但她也强调,公司的企业文化允许失败。她说:“如果我们从事的技术最终不会转换成产品,没关系,因为我们在过程中还是学到了一些东西。”

不过很显然,公司获得了成功。世界上大约40%的移动流量通过爱立信网络传输,公司拥有35,000项专利。过去,Mazur能够有更多时间亲自参与研发,她自己获得的发明专利就有69项,这些专利大部分与移动通信系统的智能天线系统有关。

她说:“好的发明源于完善的工作,以及解决有趣的问题。当你遇到无法解决的问题,你就会时时刻刻思考这个问题,这样解决方案就会随时出现。也许在你洗碗的时候就会想:‘啊哈,原来原理是这样的’。”

Mazur总是对事物的工作原理很感兴趣。她说:“我在家喜欢帮我父亲修理东西,而且我一直很喜欢数学 —— 数学逻辑性和客观性很适合我。”

为了确保长期处于趋势前沿,Mazur花了大量时间与他人交流,并参与到他们的工作中。她说:“我们在公司内部经常会分享科技,而且爱立信研究中心有650名专业人士帮助我与时俱进。”她还补充道,在爱立信研究中心,大约一半的研究员拥有博士学位,其余人员都拥有硕士学位。

作为一名在技术前沿工作的研发人员,您所设想的未来会是什么样子的?

“我小的时候认为,出生于1900年的祖母体验过很多 —— 汽车、电视和很多其他东西发明出来了。但是我体验过很多翻天覆地的变化,我的孩子正在体验更为深刻的变化。对今天的孩子来说,很难想象没有谷歌和网络,哪怕是只有固定电话的生活。技术如何改变我们的生活还有待观察,但我们明确知道的是,技术革命将继续进行,并且节奏将越来越快。

Sara Mazur在一台 爱立信研究设备前。

相关内容