全球市场上的家庭价值观
Ingeteam彰显了西班牙巴斯克地区悠久而丰富的优秀工业传统,以及巴斯克人排除万难、追求成功的决心。
事实
Ingeteam
Ingeteam专业从事电气工程,以及电子设备、电机、发电机、变频器的研发。产品覆盖能源、工业、船舶和铁路四个主要领域,公司致力于优化能源使用,最大程度地提高发电效率。
公司现有3,000名员工,在全球范围内运营。Ingeteam的业务建立在研发基础之上,2014年将超过7%的营业额(3.744亿欧元)用于研发。
Ingeteam在世界各地设有工程中心,目前在澳大利亚、巴西、智利、中国、捷克共和国、法国、德国、印度、意大利、墨西哥、巴拿马、波兰、罗马尼亚、南非和美国开展项目。
销售联系方式
Antonio Garcia, Antonio.Garcia@skf.com
总部位于巴斯克的Ingeteam是一家专业从事电气工程,以及电子设备、电机、发电机、变频器研发的全球领先企业。
公司的历史可追溯至上世纪40年代,当时巴斯克的两个家族联手创办了一家制造船用发动机的企业。在随后的20年里,公司发展壮大,业务涵盖潜水式电动机和泵、用于新兴行业和渔船的电机以及柴油发电机。上世纪90年代,公司进行了业务大调整,开始涉足可再生能源领域。
Ingeteam业务开发经理Pedro Garciandia指出:“如今,我们是风力发电行业的先锋企业,公司的风能业务部门提供定制设计和制造解决方案。”
2015年,随着两千兆瓦装机容量的逆变器投入试运行,Ingeteam作为独立的逆变器供应商,取得了重大“里程碑式”进展 —— 在全球的风电装机容量达到30千兆瓦 。
Garciandia说:“这比2014年增长了17%。迄今为止,我们已在世界各地安装了逾2,700台风电变流器。”
当回顾公司不断发展壮大的成长历程时,Garciandia不无自豪地强调家庭价值观支撑着Ingeteam的企业文化。“我们珍视员工。他们的忠诚和正直,以及我们对卓越的不懈追求是企业价值观的重要特色。”
谈及持续开发问题,Garciandia说Ingeteam不仅重点关注能立即投入创新应用、促成产品改进的研发成果,还鼓励范围面更广的研究计划。
他说:“2015年,我们与欧洲投资银行签署了5,000万欧元的贷款协议,为采用可再生能源发电技术的电子设备研发提供资金,如风力发电机组、光伏和光热设备、水力发电设备以及工业、海洋、铁路运输特定应用场合的电力控制系统。”
Ingeteam的全球采购经理Gorka Perez-Cuadrado Alonso阐述了持续改进面临的挑战。“当然,始终存在挑战,我们不断寻求创新的解决方案。例如,在风能领域,我们的风力发电机可在极端条件下运行,而且发电量不断提高。采用变频器会产生轴电压,使电流经过发电机轴承接地,从而造成滚动体接触面上出现电蚀凹坑以及润滑剂过早老化,这继而会导致产热量增加,造成滚动接触面的进一步损伤,以及噪音和振动水平提高,因而极大地缩短轴承的使用寿命。”
Perez-Cuadrado继续说道:“有几个办法可解决这一问题。安装绝缘轴承是避免破坏性电流通过轴承的最耐久、最经济高效的解决方案。为此我们向SKF寻求帮助,SKF的绝缘轴承系列中已有现成的解决方案。”
未来将会如何?Garciandia对未来非常乐观。“2014年,公司的营业额达1.4亿欧元。我们现有700名员工,在全球占据战略性的地位,且全球业务不断扩大。我们致力于可持续发展,并且持续投资于研发,这使我们跻身市场领导者行列。”
SKF绝缘轴承
当电机的杂散电流通过轴承接地时,放电产生的热量可在滚动接触面上形成电蚀凹坑,从而造成轴承损伤。为了协助Ingeteam解决杂散电流造成的轴承损伤问题,SKF提供了陶瓷球轴承和INSOCOAT绝缘轴承。
SKF陶瓷球轴承采用以轴承级氮化硅制成的滚动体,可延长在严苛工况下的轴承使用寿命。这些轴承能承受更高的运行速度,在润滑不良条 下表现更优异且抗污染,使用寿命较全钢轴承显著延长。
INSOCOAT轴承是标准的全钢轴承,其中一个轴承圈的外表面采用等离子喷涂工艺喷涂陶瓷涂层。该涂层经密封,防止受到水和湿气的导电效应影响。
INSOCOAT是SKF集团的注册商标。