Alrik Danielson, Hannover

寿命模型的重大进步

在2015年4月举行的汉诺 工业博览会上,斯凯孚(SKF)集团总裁及首席执行官邓立信(Alrik Danielson)和集团技术开发高级副总裁Bernd Stephan宣布推出SKF通用轴承寿命模型(Generalized Bearing Life Model,简称GBLM),这个创新性的模型可以帮助工程师采用更符合实际的方法计算轴承的额定寿命。该模型是轴承工业向前迈出的一大步,她让配套客户和最终用户在更好的匹配轴承产品与应用方面发挥重要作用,从而提高设备寿命并降低运营费用。

其他业务 其他产品 研究和理论

作为SKF EnCompass Field Performance Programme现场性能计划的一部分,该寿命理论的开发把表面疲劳模型从次表面疲劳模型中成功分离开,利用现有轴承寿命理论(由SKF开发,并广泛使用了30多年)的优势,通过引入更多参数,为计算轴承额定寿命提供了新的见解。

汉诺威的概念推广活动,包括两天的GBLM专家实况采访,演示器演示计算方法,以及与客户和记者的一对一互动。这个概念模型受到了观众和客户的广泛认可,同时激起了人们对轴承额定寿命计算的兴趣。

本文将介绍该新模型的原理。

SKF通用轴承寿命模型,摩擦学的力量
Read complete story »

相关内容