新型润滑脂注油器

新型润滑脂注油器

润滑剂

SKF推出了Lincoln SLC润滑脂注油器。这种注油器专为单线润滑系统而开发,采用紧凑的模块化设计,减少接合面,从而降低泄露的风险。

该注油器配备一个弹簧复位控制活塞,具有高卸压能力,可与粘度达NLGI 2的润滑脂兼容。该装置可在严苛工况和低温条件下可靠运行。

销售联系方式

evolution@skf.com

Lincoln SLC润滑脂注油器有两个版本可供选择:用于1至12个出口的SLC1,以及用于1至6个出口的SLC2。两者均配备BSP或NPT螺纹,防腐蚀等级达到C3。入口和出口配件包括公制和英制尺寸。

相关内容