gdf-suez

生物质发电

严格的欧盟可再生能源 策推动波兰的一座生物质发电厂改变思维方式。

文: Alexander Farnsworth 图: Getty images & Alexander Farnsworth

状态监控 供电,供气及供水 维护

事实

GDF SUEZ Energia Polska
2015年4月,母公司GDF SUEZ改名为ENGIE。它在全球拥有153,000名员工,2014年年收入达750亿欧元,其总部位于法国,并在70个国家设有分部。它是世界上最大的独立发电企业,共有1,300座电厂,装机容量115兆瓦,其中19千兆瓦产自可再生能源。

GDF SUEZ于2007年在波兰建立,是波兰领先的绿色能源生产商。GDFSUEZ是波瓦涅茨电厂(发电量1,780兆瓦)的独立拥有者,波瓦涅茨电厂于1979年至1983年间建造,通过煤炭和生物质进行发电,发电量占波兰全国的5%。该电厂也经营风电场。

www.gdfsuez-energia.pl
www.engie.com

销售联系方式

Jacek Gwizdz, Jacek.Gwizdz@skf.com

二十五年前,波兰还是欧洲地图上的一个小黑点。卡托维兹、克拉科夫周围以及更远的地方遍布不受监管的、产生硫化物污染的煤电厂,这些煤电厂在为钢铁和其他工业提供电能的同时,也使得波兰东南部笼罩在煤烟中。

然而,现在这里是Green Unit电厂的所在地,Green Unit的装机容量达到205兆瓦,是世界上最大的生物质发电厂,其燃料全部由林场和农副产品提供。煤烟消散,城市和纪念碑恢复了以往的光彩。

但很少有人意识到,强大的工程技术已经将波兰变成了绿色发电的领军者。

GDF SUEZ Energia Polska(苏伊士环能集团波兰公司)资产管理部计划分析专家Wojciech Stasiukiewicz说:“我们拥有全球最大的生物质发电厂,我的家人对此印象深刻。”他笑着补充说:“不过,电力供应商不会总站在大多数人的角度考虑问题。”

Green Unit于2013年6月启用,位于克拉科夫以东130公里的波瓦涅茨。它是由GDF SUEZ Energia Polska热电厂运营的8个发电锅炉之一,拥有1,780兆瓦的装机容量。这个拥有生物质反应炉的发电厂不仅是当前波兰可再生电力生产领域的领导者,还是波兰第五大发电厂。

Green Unit对波兰“雄心勃勃”的能源政策做出了不小贡献,波兰制定了和欧盟一样的能源政策 —— 到2020年,可再生能源装机容量占到总装机量的20%。

目前,GDF SUEZ运营着两个在波罗的海的风电场,以及一个在波兰腹地的风电场,并正在建设第四个风电场。Stasiukiewicz表示,近期没有新建Green Unit电厂的打算。电力市场变化无常的特点和价格波动令这类价值数百万欧元的投资项目难以为继。

现有的GREEN UNIT约有一幢建筑物大小,位于维斯瓦河旁的波瓦涅茨七组并排陈放的燃煤发电设备组的一端,而维斯瓦河可用于设备冷却。

Green Unit由一台2010年至2012年间架设的福斯特惠勒循环流化床锅炉和先进的燃烧气体处理设备构成。该发电厂的发电量足够40万家庭使用,由于是生物质电厂,并采用了其他燃料清洁技术,每年的二氧化碳排放量能减少120万吨。

Green Unit 80%的能源来自林场的副产品混合物 —— 每天共计200辆卡车和火车从发电厂周围几百公里外运送而来,还有20%农作物 —— 稻草、种子、谷物外皮和其他水果和蔬菜残渣等,其中一些是进口的。Green Unit每年大约要使用22.2万吨农业燃料和89万吨木质生物质。发电副产品如热能、石膏灰和渣都是可回收利用的,比如有些副产品可用于道路建设。

对波兰的SKF资产管理服务公司来说,波瓦涅茨Green Unit是一个真实的成功案例。绿色电力价格急剧下降 —— 从2011年的85欧元每兆瓦下降到2014年的25欧元每兆瓦 —— 使得GDF SUEZ Energia Polska不得不重新对其资产管理和维护策略进行大胆思考。

SKF波兰资产管理专家Jacek Gwiżdż 说:“在这个维修策略评估试点项目中,SKF的任务是逐个检查福斯特惠勒锅炉厂的160个不同系统。我们充当维修策略评估(MSR)的流程引导者和顾问。我们经历了很多令人顿悟的时刻。”

SKF波兰公司以及资产管理咨询服务团队与来自食品饮料、水泥、制浆和造纸等行业的波兰全球企业密切合作,应用其MSR帮助客户优化日常维护和支出。

经过两年时间,这个优化和持续维护计划基于定量的以可靠性为中心的维修(RCM),经证明,它可以节省10%的生产损失。另外还使用了Isograph Availability Workbench等工具,以及来自计算机化维护管理系统(CMMS)的真实数据。除此之外,价值约110万欧元的备件储备将不再是工厂日常运营的关键所在。

在将这一计划和买新车时获得的服务建议相比后,SKF公司的Gwiżdż说:“好处不可否认。我们要做的是帮助管理者作出基于事实的上佳决策。这是任何一家企业满足其业务目标的唯一方法。”

Stasiukiewicz说:“SKF帮助我们将锅炉建造得尽可能可靠,不过工作还并未完成。”

波瓦涅茨的Green Unit是世界上 最大的生物质发电厂。 SKF Polska公司资产管理专家Jacek Gwiżdż(左)和 GDF SUEZ Energia Polska计划分析专家Wojciech Stasiukiewicz。

相关内容