Alta calidad de impresión
En el mundo de la impresión comercial, la fiabilidad y la alta calidad de los resultados son las fuerzas que mueven el mercado. SKF contribuye a que las empresas logren estos objetivos mediante una unidad de rodamiento fija para cilindros de impresión.
En el mundo de la impresión comercial, la fiabilidad y la alta calidad de los resultados son las fuerzas que mueven el mercado. SKF contribuye a que las empresas logren estos objetivos mediante una unidad de rodamiento fija para cilindros de impresión.
Tecnología
SKF ha desarrollado una unidad de rodamiento fija para cilindros de impresión (LPCU), para ofrecer a la industria una solución segura y rentable sin afectar negativamente a la alta calidad de impresión. La nueva unidad se ha personalizado técnicamente para satisfacer los altos requisitos operativos de estos cilindros de las prensas offset.
La instalación de rodamientos en un cilindro de impresión exige experiencia y tiempo. Si al aplicar la precarga, por ejemplo, ésta fuera excesiva o demasiado baja, ello podría tener consecuencias negativas sobre la calidad de impresión y la vida útil de los rodamientos. En última instancia, implicaría más peticiones de servicio y aspectos de garantía.
Para reducir el tiempo de montaje y eliminar prácticamente los problemas asociados con errores de instalación, SKF ha desarrollado una unidad de rodamiento fija para cilindros de impresión.
Esta unidad completa consta de dos rodamientos de rodillos cónicos montados espalda con espalda, y uno o dos rodamientos de agujas engrasados y obturados de fábrica (figs. 2 y 3). Las unidades de rodamientos, que están preajustadas con el juego o precarga apropiados, ofrecen un alto grado de rigidez y una calidad de impresión uniforme.
APLICACIÓN EN CILINDROS DE MANTILLA Y DEL CLISÉ
Las unidades LPCU están previstas para uso en los cilindros de mantilla y del clisé de las prensas de impresión.
Las unidades con un aro excéntrico permiten conectar/desconectar la impresión. El cilindro (de mantilla o del clisé, dependiendo del diseño de la prensa) debe desviarse al arrancar o detener el proceso de impresión. La inclinación se obtiene girando el aro excéntrico.
Las unidades con dos aros excéntricos se han diseñado para la función de conexión/desconexión de la impresión (el aro excéntrico de menor tamaño) y para ajustar el espesor del papel o el registro diagonal (el aro excéntrico de mayor tamaño). En la impresión policroma el registro diagonal permite el ajuste de la posición de la imagen para asegurar que coincida el color de las distintas imágenes, a fin de proporcionar la máxima nitidez al producto multicolor final.
LA UNIDAD DE RODAMIENTO
La LPCU combina, en una unidad autónoma compacta, las funciones de los componentes separados de una disposición de rodamientos tradicional, permitiendo un ajuste sencillo y fiable. Pueden obtenerse varios diseños para satisfacer diversas necesidades de la industria gráfica.
Los diseños se basan en rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos dispuestos espalda con espalda, con dos aros interiores y un aro exterior doble. Entre los aros interiores hay un anillo distanciador. Dicho anillo está mecanizado con precisión para obtener la precarga o el juego previstos según los requisitos del cliente. A fin de conseguir una alta rigidez, las condiciones de precarga son predominantes.
El aro interior tiene un agujero recto que simplifica la mecanización de los asientos de cilindro.
Los caminos de rodadura del aro exterior se rectifican directamente en el aro excéntrico central, lo que elimina la necesidad de aros exteriores separados y un anillo distanciador exterior. Debido a esto, la altura transversal de la unidad puede reducirse aún más, permitiendo al cliente un mayor espesor de pared entre los agujeros del bastidor lateral, lo cual le proporciona mayor rigidez.
El aro excéntrico central está soportado por un conjunto precargado de dos hileras de agujas y jaula. El aro situado más al exterior es cilíndrico.
Finalmente, para una unidad de rodamiento con dos funciones hay un segundo aro excéntrico soportado por un conjunto precargado de doble hilera de agujas y jaula (figs. 1 y 2).
INSTALACIÓN MÁS RÁPIDA
Sabemos cuánto tiempo y habilidad se precisan para montar una disposición de rodamiento de alta precisión en un cilindro de mantilla, del clisé o de impresión. Los componentes como anillos distanciadores de precisión y aros excéntricos tienen que montarse adecuadamente para obtener la más alta calidad de impresión e incrementar al máximo la vida útil. Las LPCU cambian esta situación. Estas unidades montadas y ajustadas pueden reducir significativamente el tiempo y habilidad necesarios para montar de siete a diez componentes de extremos de eje. Contienen todo lo preciso para que un cilindro funcione adecuadamente.
INCREMENTO DE LA FIABILIDAD
La precarga del rodamiento influye directamente en la fiabilidad de la máquina. Aplicando una precarga óptima en el juego de rodamientos adaptado de una LPCU se reduce la vibración de los rodillos de impresión y el calor generado por los rodamientos, dos problemas que pueden acortar significativamente la vida útil de los rodamientos, las obturaciones y el lubricante.
En una unidad LPCU de SKF, la precarga del rodamiento se ajusta con precisión en fábrica, y todos los componentes contenidos en estas unidades están diseñados para lograr la máxima vida útil.
El excepcional rodamiento de agujas SKF obturado y engrasado ofrece una función de conexión/desconexión segura de la impresión, y ha demostrado su fiabilidad en miles de aplicaciones del mercado.
UNIFORMIDAD Y ALTA CALIDAD
La LPCU está diseñada específicamente para cilindros de impresión, pero también es apropiada para cilindros impresores y de transferencia. La alta precisión de giro y el diseño rígido de la disposición de rodamientos de rodillos cónicos, combinada con el proceso de acople en SKF, contribuyen a la estabilidad del proceso de impresión.
La pequeña altura transversal del rodamiento de agujas obturado y la mayor superficie entre los agujeros del bastidor lateral ofrecen una disposición rígida, un factor importante para una alta calidad y uniformidad de la impresión.
LISTA PARA USO
La selección de la unidad de rodamiento la determinan los datos de la aplicación dada. El objetivo final es lograr unas condiciones óptimas en cuanto a precarga operativa y vida útil del rodamiento. Por ello, la precarga axial del conjunto de rodamientos de rodillos cónicos emparejados está predefinida y la unidad de rodamientos se suministra preajustada.
Las herramientas de simulación por ordenador modernas, como el método de elementos finitos, FEM (fig. 3), permiten determinar exactamente las condiciones operativas reales. Estas herramientas se usan sobre todo para definir ajustes de precarga que ofrezcan un rendimiento óptimo.
VENTAJAS
Impresión de alta calidad
Niveles de vibración más bajos
Mayor flexibilidad del diseño
Más rigidez del sistema de rodamientos
Menores costes de montaje
Menos tiempo improductivo.
Para obtener más información, visite www.skf.com/industries/printing machines y pida el folleto del producto LPCU, publicación núm. 6842 EN. Encontrará información más detallada sobre la oferta de SKF para la industria gráfica en la publicación núm. 6130, titulada «SKF solutions for printing, bindery, finishing, converting and packaging machinery».