Capacidad duplicada en Indonesia
SKF ha decidido construir una segunda fábrica próxima a su fabrica actual en Yakarta, Indonesia. La alta demanda de rodamientos de bolas para el mercado asiático de vehículos de dos ruedas, hace necesario incrementar la capacidad de producción. La nueva fábrica, que duplicará la capacidad de SKF en el país, estará terminada en 2007 y dará empleo a unas 200 personas.
SKF ha decidido construir una segunda fábrica próxima a su fabrica actual en Yakarta, Indonesia. La alta demanda de rodamientos de bolas para el mercado asiático de vehículos de dos ruedas, hace necesario incrementar la capacidad de producción. La nueva fábrica, que duplicará la capacidad de SKF en el país, estará terminada en 2007 y dará empleo a unas 200 personas.
La producción mundial de vehículos de dos ruedas ascendió a 38 millones de unidades en 2004, y el 80% de las ventas corresponde a Asia. Se prevé que el mercado crecerá en más del 25 % hasta 2007.
En la actualidad SKF fabrica rodamientos de bolas para el mercado asiático de vehículos de dos ruedas en Indonesia y la India.