Juegos de rodamientos resistentes para cargas leves
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen normalmente un ángulo de contacto de 40°. Ahora SKF ha ampliado su gama de este producto con una nueva serie de 25°. Por primera vez, esto permite producir fácilmente juegos de rodamientos asimétricos, lo que proporciona grandes ventajas en la vida útil de aplicaciones cargadas axialmente, como bombas o motores eléctricos. De este modo, se solucionan los bien conocidos problemas de las cargas mínimas de una forma altamente efectiva.


Más opciones con un ángulo de contacto más pequeño y mejor jaula
Recientemente SKF ha introducido una gama más amplia de rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular y jaula de latón, cuyo ángulo de contacto es inferior al habitual de 40°. Debajo se presenta una vista general de la nueva gama de rodamientos de bolas de contacto angular de 25° (sufijo AC):




Aplicaciones y disposiciones
Las aplicaciones más comunes de los rodamientos de bolas de contacto angular son bombas, compresores y motores eléctricos. Estas unidades, equipadas con los rodamientos de bolas de contacto angular mejorados de SKF, pueden funcionar con mucha mayor fluidez y alcanzar una vida útil más prolongada.

Debido a que en la mayoría de las aplicaciones se presentan fuerzas axiales en ambos sentidos, las fuerzas opuestas debe absorberlas un rodamiento que las contrarreste. La forma más simple de rodamientos emparejados es con unidades de dos hileras de bolas de contacto angular en una “disposición en O” fija (siguiendo la forma esbozada por las líneas del ángulo de contacto). Los rodamientos universales de una hilera de bolas de contacto angular también pueden combinarse de diferentes formas, tanto en disposiciones en O como en X.

Rodamientos de bolas de contacto angular emparejados
Cuando los rodamientos de bolas de contacto angular se instalan en pares, se dispone de varias opciones para seleccionar una precarga u holgura de rodamiento determinadas. El método más común es usando los rodamientos llamados “universalmente emparejables” (también denominados “rodamientos universales”). Los rodamientos universales tienen la ventaja de que ya están adaptados entre sí de fábrica, de modo que se obtiene una precarga/holgura determinadas cuando se montan en bloques. El intersticio de bloque inicial entre sus aros interior y exterior se cierra trabando los rodamientos.



Juegos de rodamientos combinados
Con frecuencia en los juegos de rodamientos de bolas de contacto angular, la fuerza axial domina en un sentido. Este puede ser el caso, por ejemplo, en los ventiladores o las bombas que giran principalmente en un sentido. En dichas aplicaciones, un rodamiento de bolas de contacto angular absorbe la fuerza axial, mientras que el segundo rodamiento del mismo tipo, el llamado “rodamiento de apoyo” no soporta carga.


Ventajas de los juegos de rodamientos combinados
Anteriormente, en esas aplicaciones con carga axial dominante en un lado, se han instalado juegos de rodamientos consistentes en dos rodamientos idénticos de una hilera de bolas de 40°. No obstante, no es una disposición óptima, puesto que el gran ángulo de 40° es más susceptible a tener problemas de carga mínima cuando no soporta carga.
La nueva serie con un ángulo de contacto de 25° permite ahora la producción de juegos de rodamientos asimétricos de 40° y 25°. Este par de rodamientos ofrece importantes ventajas. En los juegos de rodamientos asimétricos, la fuerza axial dominante es absorbida mediante el gran ángulo de contacto (B = 40°), mientras que el rodamiento sin carga con un ángulo de contacto más pequeño (AC = 25°) reduce el riesgo de adherencia, debido a que incrementa el umbral de la fuerza de elevación. La fuerza de elevación es la fuerza axial externa en la que un rodamiento de apoyo en un juego de rodamientos precargado queda completamente sin carga y ya no se garantiza la carga mínima precisa.
Concretamente esto significa que, con el ángulo de contacto más pequeño, de 25°, el rodamiento de apoyo tiene menos falta de carga cuando está sometido a la misma carga externa. Esto reduce radicalmente el riesgo de fallas prematuras del rodamiento, lo que incrementa la confiabilidad operativa.
Desviación y distribución de fuerzas en juegos de rodamientos asimétricos precargados
Las ventajas de un juego de rodamientos asimétrico con respecto a la distribución de la carga interna pueden ilustrarse utilizando el ejemplo de un juego de rodamientos precargado compuesto de dos rodamientos de bolas de contacto angular en una disposición en O, que está sometida a una fuerza axial pura F (flecha roja). El rodamiento con un ángulo de contacto de 40° absorbe la fuerza axial, mientras que un rodamiento con un ángulo de contacto de 25° no recibe carga a causa de la fuerza axial.

En la intersección entre las líneas azul y verde (exactamente en el eje y), no se aplica fuerza externa. Ambos rodamientos solo se cargan con la precarga seleccionada. En este ejemplo, una fuerza de precarga Fprecarga = 1 se supone como simplificación.
Posiciones 2 y 3 en general: Relaciones de carga cuando se aplica una fuerza axial externa además de la precarga
Cuando se aplica una fuerza axial externa F además de la precarga, hay que desplazarse desde la intersección en el centro hasta la derecha en este diagrama. La fuerza F carga el rodamiento de 40° (azul) además de la fuerza de precarga seleccionada, por lo que la curva azul asciende. Al mismo tiempo, la fuerza F descarga el rodamiento de 25° (verde), por lo que la curva verde desciende.
Tan pronto como la curva verde toca el eje x, se usa la precarga y el rodamiento queda sin carga. Esto tiene que evitarse a toda costa.
La curva gris discontinua se usa como comparación con un rodamiento de apoyo de 40°. Muestra la desviación en el caso de un juego de rodamientos convencional con ángulos de contacto idénticos (40°+40°).
Posición 2 en detalle: Fuerza F1(40°) y fuerza F1(25°)
Aquí la diferencia entre un juego convencional (40°+40°) y un juego asimétrico (40°+25°) queda especialmente clara. La fuerza externa es exactamente la misma en ambos casos (F1(40°) = F1(25°) = 2,8 x Fprecarga). Sin embargo, la desviación de los juegos de rodamientos es diferente.
La fuerza F1(40°) está representada por una línea discontinua, la fuerza F1(25°), por una línea continua. Con un juego convencional de dos rodamientos de 40°, el punto de la fuerza de elevación ya se alcanzaría en ese punto. Esto puede verse en la curva gris discontinua, que muestra la desviación de un rodamiento de apoyo de 40° que cruza el eje x. Aquí la precarga se usa completamente (intersección de las líneas discontinuas, recuadro amarillo). Este punto es alrededor de 2,8 veces más elevado que la fuerza de precarga.
Con el juego asimétrico, no obstante, todavía hay una determinada precarga residual en el rodamiento cuando se aplica la misma fuerza. En tal caso, la curva verde sigue estando sobre el eje x (intersección de líneas continuas, recuadro amarillo).
Posición 3 en detalle: Fuerza F2
Aquí se muestra la fuerza de elevación del rodamiento de apoyo de 25°. Es evidente que la fuerza F2 es significativamente mayor que la F1. Concretamente, este punto es alrededor de 5,2 veces más elevado que la fuerza de precarga. Esto significa que el juego de rodamientos asimétrico puede absorber una fuerza axial de casi el doble –en comparación con un juego de rodamientos homogéneo– sin dejar sin carga el rodamiento de apoyo.
Por consiguiente, el rodamiento de 25° es mucho más apropiado como unidad de apoyo.
Conclusión
La nueva generación de rodamientos de bolas de contacto angular de 25° de SKF representa una solución ideal como rodamiento de apoyo. Sobre todo en aplicaciones con una fuerza axial dominante en un sentido, se recomienda incluir en el diseño un juego de rodamientos asimétrico para prevenir problemas por no alcanzarse la carga mínima y para evitar fallas prematuras de los rodamientos.
Además, los rodamientos con un ángulo de contacto de 25° también pueden usarse en aplicaciones en las que se precisen velocidades altas y/o una mayor rigidez axial.
La ampliación de la gama de rodamientos de bolas de contacto angular de SKF con ángulos de contacto de 25° abre nuevas posibilidades a los diseñadores para proporcionar un apoyo óptimo en una extensa variedad de aplicaciones. El servicio de consultoría técnica de SKF también puede ofrecer asesoramiento en la selección de los rodamientos más apropiados en proyectos individuales.