Nuevas herramientas de alineación de ejes
SKF introduce dos nuevas herramientas de alineación de ejes, TKSA 20 y TKSA 40. Se trata de instrumentos de alta calidad y fácil manejo que facilitan una alineación precisa de los ejes mediante rayos láser.
SKF introduce dos nuevas herramientas de alineación de ejes, TKSA 20 y TKSA 40. Se trata de instrumentos de alta calidad y fácil manejo que facilitan una alineación precisa de los ejes mediante rayos láser.
«Reducir el consumo de energía y evitar averías en las máquinas es actualmente un objetivo importante,» dice Benjamin Provoost, ingeniero de desarrollo de SKF Maintenance Products. «La nueva serie TKSA contribuye a lograr estos objetivos, debido a que una buena alineación ahorra energía y reduce tensiones de los componentes mecánicos, reduciendo significativamente las averías.»
La desalineación de los ejes es el origen de hasta el 50 por ciento de todos los costes provocados por averías en equipos rotativos. Una alineación exacta de los ejes puede evitar un gran número de averías en la maquinaria y reducir paradas imprevistas que en otro caso comportarían pérdidas de producción.
Tanto el TKSA 20 como el TKSA 40 son fáciles de usar y ajustar. Permiten al usuario alinear ejes con precisión en una fracción del tiempo exigido por los métodos tradicionales, como relojes comparadores, ya que no se precisa hacer cálculos para efectuar los ajustes necesarios. Para facilitar un proceso de alineación rápido, ambos instrumentos muestran el estado real de la alineación, facilitando una corrección óptima de forma rápida y exacta.