SKF gana el Premio a la Innovación Sueca
SKF fue proclamada, entre ocho empresas finalistas, ganadora del Premio a la Innovación Sueca (Svenska Innovationspriset) de 2009.
SKF fue proclamada, entre ocho empresas finalistas, ganadora del Premio a la Innovación Sueca (Svenska Innovationspriset) de 2009.
Según el jurado, «El ganador del Premio a la Innovación Sueca de este año ha tomado un producto de más de 100 años, lo ha combinado con la investigación y la tecnología modernas y ha aprovechado la nueva demanda del mercado de un cambio por el clima y la eficiencia energética. Los avances técnicos conforman la visión de la compañía, BeyondZeroTM. El ganador de este año ha establecido un estándar que muestra cómo la innovación y la comercialización van de la mano».
Tom Johnstone, presidente y consejero delegado de SKF, señala: «En 2007 SKF presentó una nueva familia de rodamientos energéticamente eficientes que consumen como mínimo un 30 por ciento menos de energía, en comparación con los rodamientos estándar de SKF del mismo tamaño. Con estas innovaciones motivadas por los clientes podremos apoyar a la industria, contribuyendo significativamente al ahorro de energía actualmente y en el futuro».
El premio asciende a 100 000 coronas suecas (10 000 euros), que serán depositadas en un fondo de apoyo a los investigadores para las innovaciones futuras de SKF.
El Premio a la Innovación Sueca fue creado en 2007 por la revista comercial sueca Veckans Affärer y el grupo de consultoría técnica ÅF.